Installation de Metasys Server Lite - Metasys - LIT-12012258 - MS-ADSLA5U-x - MS-ADSLE5U-x - Server - Metasys Server - Metasys Server Lite - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server Lite

Brand
Metasys
Product name
Metasys Server
Metasys Server Lite
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012258
Version
10.1
Revision date
2020-11-16
Language
Français (France)

Cette section comprend les étapes d’installation du logiciel Metasys Server Lite. Avant de commencer le processus d’installation, veillez à revoir Liste de vérification pré-intervention pour les nouvelles installations et les mises à niveau.

Si à la place vous devez effectuer une mise à niveau d’un logiciel Metasys Server existant, reportez-vous à Mise à niveau en place de Metasys Server Lite ou Mise à niveau hors place de Metasys Server Lite.

Quel type de Metasys Server Lite installez-vous ?
ADS-Lite Sélectionnez cette option pour installer Metasys Server Lite sous un système d'exploitation de bureau.
ADS-Lite avec SCT Sélectionnez cette option pour installer Metasys Server Lite et SCT sous un système d'exploitation de bureau.