Désinstaller le logiciel Metasys Server Lite - Metasys - LIT-12012258 - MS-ADSLE5U-x - MS-ADSLA5U-x - Server - Metasys Server - Metasys Server Lite - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server Lite

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Building Automation Systems > Reporting > Metasys Server Lite
Document number
LIT-12012258
Version
10.1
Revision date
2020-11-16

Suivez les étapes de cette section pour désinstaller le logiciel Metasys Server version 10.1 d’un ordinateur. Cependant, si vous avez la version 8.x ou une version ultérieure de Metasys Server et programmez d’installer la version 10.1, vous pouvez ignorer cette section et passer directement à Mettre à niveau Metasys Server Lite.

Remarque : Avant que le processus de désinstallation ne commence, vous êtes invité à conserver ou supprimer l’ensemble des bases de données historiques de Metasys : audits (JCIAuditTrails), alarmes (JCIEvents), tendances (JCIHistorianDB), annotations (JCIItemAnnotation), tendances de l’IU Metasys (JCIReportingDB), autorisations d’espace de l’IU Metasys (SpacesAuthorization) et reporting (MetasysReports). L’option Supprimer les bases de données étant sélectionnée par défaut, veillez à la décocher avant de commencer le processus de désinstallation.
  1. Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités. La liste des programmes installés s’affiche.
  2. Localisez et sélectionnez la version du produit qui est installée : Metasys Server Lite Europe 10.0 ou Metasys Server Lite Asia 10.0.
  3. Cliquez sur Désinstaller. Le processus de suppression commence. L’affichage de la première fenêtre de désinstallation peut prendre un certain temps.
    Figure 1. Fenêtre Désinstaller
    1. Supprimer les bases de données : cochez cette option si vous voulez supprimer les bases de données historiques de Metasys pendant la désinstallation ; désélectionnez-la pour conserver ces bases de données.
    2. Authentification Windows : cochez cette option si vous voulez utiliser l’authentification Windows pour désinstaller le logiciel ; désélectionnez-la pour utiliser un compte d’administrateur SQL Server. Saisissez un nom d’utilisateur SQL Server et un mot de passe.
    3. Nom de connexion : indiquez le nom d’utilisateur de l’administrateur SQL Server. Ce champ n’est activé que si l’authentification Windows n’est pas cochée.
    4. Mot de passe : indiquez le mot de passe de l’administrateur SQL Server. Ce champ n’est activé que si l’authentification Windows n’est pas cochée.
  4. Cliquez sur Désinstaller. Quelques secondes plus tard, la progression s'affiche. Patientez jusqu’à ce que toutes les étapes soient terminées.
  5. Une fois toutes les étapes terminées, une boîte de dialogue qui en indique la fin s’affiche.
    1. Cliquez sur Redémarrer maintenant : un redémarrage est nécessaire pour effectuer les changements sur votre ordinateur.
    2. Cliquez sur Terminer : aucun redémarrage n’est nécessaire.