Configurer des cartes réseau supplémentaires - Metasys - LIT-12012258 - MS-ADSLA5U-x - MS-ADSLE5U-x - Server - Metasys Server - Metasys Server Lite - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server Lite

Brand
Metasys
Product name
Metasys Server
Metasys Server Lite
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012258
Version
10.1
Revision date
2020-11-16
Language
Français (France)

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez installer les logiciels ADS-Lite et SCT sur un ordinateur qui a plusieurs cartes réseau. Si votre ordinateur n’a qu’une carte réseau, ignorez cette section. Si votre ordinateur a deux cartes réseau ou plus, suivez les étapes de cette section pour préciser quelle est la carte réseau utilisée pour les logiciels ADS-Lite et SCT .

Procédure

  1. Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Système et sécurité > Système > Gestionnaire de périphériques. Si la fenêtre Contrôle des comptes utilisateurs s’affiche, cliquez sur Continuer ou Oui. La fenêtre Gestionnaire de périphériques s'affiche.
  2. Développez l’option Cartes réseau.
  3. Si une seule carte réseau est indiquée, ignorez cette section.

    Si plusieurs cartes réseau sont indiquées, passez à l’étape suivante.

  4. Fermez le Gestionnaire de périphériques. Revenez au Panneau de configuration et cliquez sur Réseau et Internet > Centre Réseau et partage > Modifier les paramètres de la carte. La fenêtre Connexions réseau s'affiche.
    Remarque : Si la barre de menu n’est pas affichée sur la fenêtre Connexions réseau, appuyez sur la touche Alt.
  5. Cliquez sur Avancé > Paramètres avancés. La fenêtreParamètres avancés s'affiche.
    Remarque : Si la barre de menu ne s’affiche pas, cliquez sur Organiser, sélectionnez Disposition, puis cochez Barre de menu.
  6. Dans la liste Connexions, cliquez sur la connexion réseau que le système Metasys utilise. Utilisez les boutons fléchés pour amener la connexion à la première position. Avec l’onglet Cartes et liaisons sélectionné, désélectionnez les options Internet Protocol Version 6 si elles sont cochées.
  7. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur OK.
  8. Sur la fenêtre Connexions réseau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la connexion réseau que le système Metasys utilise et sélectionnez Propriétés. La fenêtre Propriétés Connexion au réseau local s'affiche.
  9. Cliquez sur Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4). Cliquez sur Propriétés. La fenêtre Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) Propriétés s'affiche.
  10. Cliquez sur Avancé. La fenêtre Paramètres TCP / IP avancés s'affiche.
  11. Décochez la case Métrique automatique (si sélectionnée) et, dans le champ Métrique de l’interface, spécifiez 1. Indiquer un numéro de métrique d’interface bas à l’ordinateur garantit au trafic réseau de Metasys la plus haute priorité de communication.
  12. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur OK.
  13. Répétez les étapes 8 à 12 pour la seconde carte réseau (et chacune des suivantes) active sur l’ordinateur. Cependant, pour la seconde carte active (et chacune des suivantes), augmentez la valeur de la métrique de l’interface de 1 pour chaque carte. Suivre ces étapes assure la priorité des communications entre les logiciels ADS-Lite et SCT et les moteurs réseau.
  14. Fermez toutes les fenêtres.