Vérifier la chaîne de certificat de serveur - Metasys - LIT-12012258 - MS-ADSLE5U-x - MS-ADSLA5U-x - Server - Metasys Server - Metasys Server Lite - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server Lite

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Building Automation Systems > Reporting > Metasys Server Lite
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012258
Version
10.1
Revision date
2020-11-16

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour vérifier une chaîne de certificat pour un serveur Metasys ou un ordinateur SCT :

Procédure

  1. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez Système et sécurité > Outils administratifs et double-cliquez sur Gestionnaire des services Internet (IIS). L'écran principal d’IIS s'affiche.
  2. Mettez en surbrillance le nom du serveur Web.
  3. Sous la section IIS du volet central, double-cliquez sur Certificats de serveur. Le volet Certificats de serveur s'affiche.
  4. Sur le volet Actions, cliquez sur Afficher. L’écran Certificat s'affiche.
  5. Cliquez sur l’onglet Chemin du certificat. La chaîne de certificat s'affiche.
  6. Cliquez sur OK pour fermer l’affichage du certificat.