Voir Tableau 1 pour les informations de dépannage d’ordre général.
Problème |
Solution |
||
---|---|---|---|
Vous rencontrez des problèmes d’installation et voudriez consulter le journal des erreurs. |
Les messages d’erreur se trouvent dans le dossier suivant : C:\Users\<nomutilisateur>\AppData\Local. Metasys_Server_x.x_<date>.html, où x.x est remplacé par le numéro de version. |
||
Pendant l’installation d’, le message d’erreur suivant s’affiche :
|
Avant de redémarrer l'ordinateur, utilisez l’outil Metasys Post Install (MPI) Database pour compléter les opérations de conversion de type de données nécessaires. Reportez-vous au document Database Tools Commissioning Guide (LIT-12012254). |
||
Pendant l’installation d’ ADS-Lite , une fenêtre d’invite de commande RabbitMQ qui contient le texte d’erreur suivant, s’ouvre :
|
L'ordinateur a deux instances de la base de données RabbitMQ. Pour résoudre ce problème, ouvrez une invite de commande en tant qu’Administrateur et exécutez le script Enable_RabbitMQ_Management.bat qui se trouve dans l’emplacement suivant sur le serveur ADS-Lite : C:\ProgramData\Johnson Controls\MetasysIII\Diagnostics\Utilities |
||
Pendant l’installation ou la mise à niveau d’ ADS-Lite, l'erreur suivante s'affiche :
|
Ce problème peut se produire si une version précédente du logiciel de l’IU Metasys est installée sur l’ordinateur. Désinstallez l’IU Metasys et retentez l’installation ou la mise à niveau. |
||
Après une mise à niveau d’ ADS-Lite, une des erreurs suivantes s'affiche :
|
Ce problème se produit lorsque le fichier frameworkproperties.properties ne se met pas à jour correctement. Ce fichier contient les paramètres réseau pour la communication ADS-Lite. Pour résoudre ce problème :
Remarque : Ne changez aucun autre paramètre. Ne changez pas non plus les paramètres en les mettant sur des valeurs autres que celles indiquées dans cette solution.
|
||
Après une mise à niveau, un ou plusieurs des problèmes suivants se produisent :
|
Ce problème se produit car les mise à niveau écrasent les fichiers .config du système Metasys. Pour conserver les paramètres personnalisés relatifs au DDA de l’imprimante série, la fréquence d'actualisation du Metasys Advanced Reporting System et d’autres comportements système, vous devez restaurer ces personnalisations après chaque mise à niveau. Reportez-vous au document ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645). |
||
Après une mise à niveau d’ ADS-Lite, une des erreurs suivantes s'affiche : Le référentiel d’événements local est plein. Acquittez ou supprimez certains événements pour libérer de la place. |
Le tampon d’événements du NxE est pratiquement plein et l’ ADS-Lite ne peut pas éliminer les événements. Ce problème peut se produire après qu’ ADS-Lite a été mis à niveau vers une nouvelle version, mais que le NxE est resté à une version plus ancienne. Pour résoudre ce problème, supprimez manuellement tous les événements depuis le NxE. |
||
Pendant l’installation de Metasys Server, une des erreurs suivantes s'affiche sur l’écran pour l’onglet Reporting :
|
Pour la première erreur, les justificatifs d’identité de l’utilisateur sont inexacts ou la syntaxe utilisée pour spécifier le nom du serveur dans le champ Server Name est erronée. La syntaxe correcte est la suivante : <nomserveur> (instance par défaut) ou <nomserveur>\<instance de base de données> (instance nommée). Exemples valables : hôtelocal 10.10.9.50 10.10.9.50\MySQLInstance Pour la seconde erreur, le nom d’archive spécifié dans le champ SCT Archive est erroné. |
||
Ce message d'erreur s'affiche pendant la désinstallation des versions antérieures du logiciel ADS-Lite :
|
Le programme de désinstallation d’ ADS-Lite n’est pas parvenu à localiser et a abandonné l’utilisateur g3-user. Cette situation n’impacte pas la désinstallation. Vous pouvez ignorer ce message. La désinstallation d’ ADS-Lite devrait se compléter normalement. |
||
Vous ne pouvez pas naviguer depuis un ordinateur client dans l’IU SMP ou l’IU SCT sur l’ADS, ADS-Lite ou ADX . |
Les paramètres du pare-feu de l’ordinateur sont peut-être mal définis. Reportez-vous à Configuration du pare-feu Windows pour les étapes à suivre pour la configuration du pare-feu. |
||
Pendant l'installation des fonctionnalités du système d'exploitation Windows, une boîte de dialogue Fonctionnalités de Windows s'affiche. Elle indique :
Deux choix sont donnés :
|
Windows essaye en vain d'accéder à Internet pour récupérer les fichiers .NET Framework 3.5 ou d’autres mise à jour nécessaires. Sélectionnez une de ces options et reportez-vous au site Web d’assistance de Windows pour plus d’instructions. |
||
Quand vous essayez de naviguer vers un site Web en utilisant un système d’exploitation de catégorie serveur avec la Configuration de sécurité renforcée activée, le navigateur Web Internet Explorer affiche une zone de message indiquant que le contenu est bloqué. |
Ajoutez le site aux sites de confiance de votre navigateur Web ou désactivez Sécurité renforcée. Pour désactiver Sécurité renforcée pour le système d'exploitation de serveur, procédez comme suit :
|
||
Les services Metasys III Device Manager et Metasys III Action Queue s’arrêtent à chaque fois que les services sont démarrés. ADS-Lite ne fonctionne pas. Le Site Management Portal génère le message d’erreur suivant :
|
L’ordinateur serveur Windows doit autoriser l’exécution des services Metasys III Device Manager et Metasys Action Queue. Il est possible que le fonctionnement de ces services doive être explicitement autorisé. Utilisez l'Assistant Configuration de la sécurité pour identifier le service Metasys III Device Manager et le service Metasys III Action Queue comme des services Windows dont l’exécution est autorisée. |
||
Cette erreur peut se produire lorsqu’un utilisateur se voit refuser l'accès à l’ordinateur ADS-Lite via le réseau. Pour résoudre ce problème :
|
|||
Un logiciel anti-logiciel espion est installé sur l'ordinateur et n’est pas configuré pour autoriser l’exécution des services Metasys III Device Manager ou Metasys III Action Queue ; ou ce logiciel anti-logiciel espion n’autorise pas la mise à jour du fichier hosts. Reportez-vous au document Network et IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279). |
|||
Vous avez un problème d'ordre général avec l’installation ou la mise à niveau du logiciel SQL Server (y compris des messages d’erreur ou des outils non opérationnels). |
Pour résoudre ce problème :
|
||
Étant donné que les versions du logiciel SQL Server et les configurations varient, votre procédure de mise à niveau peut différer de celle documentée dans la documentation de Johnson Controls. Si votre mise à niveau ne suit pas les étapes indiquée dans notre documentation et que vous ne savez pas quelles sélections faire, allez sur http://technet.microsoft.com/en-us/default.aspx pour plus d’informations. Effectuez une recherche en fonction de la version du logiciel SQL Server que vous voulez installer ; par exemple, SQL Server 2012 ou Mise à niveau vers SQL Server 2012. |
|||
Pendant que vous utiliserez l’outil SQL Installer, vous recevrez un message utilisateur ou d’erreur lors de l’installation ou de la mise à niveau du logiciel SQL Server. Les messages possibles sont les suivants :
|
Consultez le fichier journal d’erreurs. Le fichier des messages d’erreur se trouve dans le dossier suivant : C:\Program Files\Microsoft SQL Server\<numéro basé sur la version de SQ L>\Setup Bootstrap\Log\Summary.txt Corrigez le problème et tentez de nouveau l’installation ou la mise à niveau du logiciel. |
||
Pendant que vous utiliserez l’outil SQL Installer, vous rencontrez des problèmes d’installation après avoir modifié le texte dans la fenêtre Command Line Options de SQL Installer. |
Le texte dans la fenêtre Command Line Options contient des erreurs. Corrigez les erreurs ou redémarrez SQL Installer de sorte que la fenêtre Command Line Options revienne par défaut à son contenu d’origine. |
||
L’installation ou la mise à niveau d’ ADS-Lite échoue et le message d'erreur suivant s'affiche :
|
Dans le Panneau de configuration, ouvrez la fenêtre Propriétés système et vérifiez que le nom de l'ordinateur remplit les critères suivants :
Si le nom de l'ordinateur ne remplit pas ces critères, changez-le. Reportez-vous au document ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645). |
||
Pendant l'installation de SQL Server Management Studio, vous recevez le message d'erreur suivant :
|
Vous devez installer Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 avant d’installer le logiciel Microsoft SQL Server Management Studio. Annulez l’installation et commencez par installer .NET Framework 3.5 SP1, installez ensuite le logiciel SQL Server Management Studio. |
||
Alors que vous essayez de faire une mise à niveau vers le logiciel SQL Server 2014, l’état de la mise à niveau de cette fonctionnalité indique un échec. |
La mise à niveau s’est interrompue car la version actuellement installée du logiciel SQL Server n’est pas compatible avec la nouvelle version que vous essayez d’installer. Par exemple, si vous avez SQL Server 2008 R2 Express d’installé et que vous essayez d’effectuer une mise à niveau vers le logiciel SQL Server 2014 avec SP1, le message relatif à la mise à niveau bloquée indique que cette mise à niveau n’est pas prise en charge. Sélectionnez une édition de mise à niveau compatible avec l’édition courante. Pour de plus amples détails, utilisez le SQL Server Upgrade Advisor disponible depuis le site Web du Centre de téléchargement de Microsoft. |
||
Le logiciel
ADS-Lite
ne fonctionne pas correctement après que vous avez effectué une des opérations suivantes :
|
Pour changer sans problème le logiciel SQL Server sans utiliser le processus d’installation ou de mise à niveau habituel, procédez comme suit :
Si vous avez déjà changé le logiciel SQL Server sans désinstaller
ADS-Lite
, procédez comme suit :
|
||
Après une mise à niveau vers une version plus récente de SQL Server, ADS-Lite ne démarre plus. |
Pour changer sans problème le logiciel SQL Server sans utiliser le processus d’installation ou de mise à niveau habituel, procédez comme suit :
Si vous avez déjà changé le logiciel SQL Server sans désinstaller
ADS-Lite, procédez comme suit :
|
||
Si vous sauvegardez une base de données en utilisant une version plus récente du logiciel SQL Server, vous ne pouvez pas restaurer la base de données sur un système utilisant une version plus ancienne du logiciel SQL. |
Après avoir converti les bases de données créées avec une version plus ancienne du logiciel SQL Server à une version plus récente du logiciel SQL Server, vous ne pouvez pas revenir à ce format plus ancien. Deux formats différents du logiciel SQL Server ne peuvent pas coexister sur le même ordinateur. Si vous avez des clients qui utilisent une version plus ancienne du logiciel SQL et d’autres qui utilisent une version plus récente du logiciel SQL, vous devez conserver des versions distinctes du logiciel SQL sur deux ordinateurs distincts. Vous pouvez contourner ce problème en téléchargeant depuis un système exécutant une version plus récente du logiciel SQL Server, puis en téléchargeant les archives sur un système exécutant une version plus ancienne du logiciel SQL Server. |
||
Pendant une installation ou une mise à niveau de SQL Server Express, il est possible que vous voyiez une référence à un fichier nommé sqlncli.msi ou le message d'erreur suivant :
|
Pour résoudre cette erreur :
|
||
ADS-Lite ne démarre pas. |
Suivez ces étapes pour vérifier que les bons protocoles du logiciel SQL Server sont activés :
|
||
L'erreur suivante s'affiche lorsque vous essayez de vous connecter à ADS-Lite :
|
Les paramètres du compte d’utilisateur pour Active Directory sont peut-être invalides. Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
|
||
L'erreur suivante s'affiche quand vous essayez de vous connecter à ADS-Lite :
|
Solution 1 : Le paramètre de proxy du navigateur Web d’Internet Explorer est défini pour ignorer le serveur proxy pour les adresses locales. Pour résoudre ce problème, démarrez le navigateur et sélectionnez Connexions, puis sur Paramètres LAN. Dans la fenêtre Paramètres du réseau local, sélectionnez Détecter automatiquement les paramètres de connexion et sélectionnez Utiliser un script de configuration automatique. Saisissez l’adresse du serveur proxy. Désélectionnez ensuite les deux cases d'option sous la section Serveur proxy. Relancez le navigateur. . Cliquez sur l’ongletSolution 2 : L’URL d’ ADS-Lite que vous avez saisi comporte un espace. Supprimez cet espace et rechargez la page. Solution 3 : Le Launcher est configuré pour utiliser un serveur proxy, même si le réseau ne requiert pas de serveur proxy. Ouvrez le Launcher et cliquez sur le bouton Paramètres réseau. Dans la fenêtre Paramètres réseau, sélectionnez Utiliser les paramètres du navigateur. Solution 4 : Microsoft SQL Server ne fonctionne pas. Démarrez le service SQL Server avec Gestionnaire de configuration SQL Server. |
||
(suite) |
Solution 5 : SQL Server ne figure pas dans la variable Path de l'ordinateur. Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
Solution 6 : L'ordinateur contient les fichiers d’un système d'exploitation plus ancien ou d’une version plus ancienne du logiciel Metasys qui est en conflit avec le logiciel mis à jour. Vérifiez qu’il n’y a pas de dossier avec un SE plus ancien sur le disque dur (par exemple, WINDOWS.OLD). Solution 7 : L'ordinateur utilise une version plus ancienne du navigateur Web Internet Explorer. Effectuez une mise à niveau du navigateur vers la version 11. |
||
Une zone de message contenant l’erreur |
Pour éviter l’affichage de cette boîte de dialogue, ouvrez Windows Internet Explorer et cliquez pour désélectionner la case d'option Détecter automatiquement le réseau Intranet dans . Sélectionnez les options suivantes :
|