Introduction - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guide de mise en service du moteur réseau du Connecteur de données externe MQTT Client

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active

Ce document décrit comment mettre en service le Connecteur de données externe de MQTT Client pour les moteurs réseau de la série Metasys (SNE) ou les moteurs de contrôle de réseau de la série Metasys (SNC). Dans ce document, le terme moteur réseau s’applique aux SNE et aux SNC.

Ce document ne décrit pas le montage, le câblage, la mise sous tension ou la mise en service d’un moteur Metasys. Reportez-vous à Tableau 1 pour la documentation de l’Outil de configuration du système (SCT) Metasys et des moteurs réseau pour créer et charger une configuration sur le moteur.

Utilisez MCT (Mass Changes Tool) pour obtenir les données de configuration dans un format que vous pouvez télécharger dans un moteur réseau en tant que fichier ressource.

Ce document décrit en détail les étapes permettant d’ajouter un Connecteur de données externe MQTT Client à un moteur réseau qui prend en charge la fonctionnalité protocole MQTT. De cette façon, un moteur réseau peut partager certaines fonctionnalités des objets Metasys avec les autres clients MQTT avec le courtier MQTT.