Insertion d'un objet Connecteur de données externe de MQTT Client avec SCT - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guide de mise en service du moteur réseau du Connecteur de données externe MQTT Client

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active

Avant de commencer

L'interface utilisateur Metasys ne prend pas en charge l'insertion du Connecteur de données externe pour la version 12.0 et les versions ultérieures de Metasys. Utilisez SCT pour insérer le Connecteur de données externe.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

L’objet Connecteur de données externe représente la connexion du MQTT Client entre le moteur SNx et l’environnement Metasys. Cet objet stocke tous les informations dont vous avez besoin pour établir une connexion MQTT qui fonctionne.

Procédure

  1. Lancez le SCT.
  2. Dans la barre de navigation, sélectionnez Insérer.
  3. Dans le menu Insérer, sélectionnez Intégration.
  4. À partir de Sélectionner un type d’objet, sélectionnez Connecteur de données externe. Cliquez sur Next.
  5. Dans la liste Destination, sélectionnez un moteur. Facultatif: Changez le nom du dossier, puis cliquez sur Suivant.
    Remarque : La capacité d’intégration est totale s’il n’y a pas de destinations valides de disponibles. Vous ne pouvez pas sélectionner plus d’un Connecteur de données externe.
  6. Dans la zone de texte à droite de la zone Identifiant, saisissez un identifiant unique. Cliquez sur Next.
  7. Dans la fenêtre Configuration, sélectionnez l’onglet Focus détaillé.
  8. Dans le Nom du fichier , saisissez le champ Application Nom: MQTT Client. Cliquez sur Next.
  9. Cliquez sur Finish. Cliquez sur Terminé.
  10. Sur la sélection Assistant Extension, cliquez sur Terminée. Vous ajouterez le fichier ressource à une étape ultérieure.
    Important : Si vous configurez de manière incorrecte les paramètres dans la fenêtre Configuration en ligne, redémarrez l’assistant d’installation.