Créer un fichier de configuration MQTT Client dans le MCT - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guide de mise en service du moteur réseau du Connecteur de données externe MQTT Client

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active

Avant de commencer

Créez et stockez la base de données du moteur réseau dans le SCT avant de démarrer le MCT.

Procédure

  1. Lancez le MCT.
  2. Cliquez sur Fichier > Nouveau,
  3. Dans la fenêtre Nouveau fichier - Type, sélectionnez l’icône Configuration du client MQTT et cliquez sur Terminer.
  4. Pour vous connecter aux archives du SCT, saisissez le nom du serveur, le nom de l’utilisateur et le mot de passe.
  5. Cliquez sur Connect.
  6. Sélectionnez le moteur d’archives et réseau que vous voulez utiliser et cliquez sur Suivant.
    Remarque : L'arborescence Dispositifs affiche les moteurs pris en charge par Metasys version 12 ou ultérieure. Pour afficher les moteurs à partir de la version 11.0 de Metasys, sélectionnez le Afficher toutes les versions à cocher. Ne sélectionnez pas un moteur qui ne serait pas pris en charge.
  7. Facultatif: dans le Saisir infos fichier Configuration fenêtre, modifiez les champs suivants:
    • Nom de la configuration
    • Description de la configuration
    • Nom du fichier de configuration
    • Note
  8. Cliquez sur OK.