Procédure
- Depuis l’onglet Définition de POINT/DONNÉES UTILES, cliquez sur l’icône Ajouter les données du sujet - Arborescence.
- Dans la liste ID de sujet, sélectionnez l’ID de sujet que vous avez défini au préalable dans l’onglet Définition de sujet et cliquez sur Enregistrer.
-
Facultatif: Pour ajouter un sous-chemin de sujet, sélectionnez et cliquez avec le bouton droit sur le nœud de l'arborescence des sujets, puis cliquez sur Ajouter un sous-chemin de sujet.
Remarque : Le chemin peut contenir plusieurs sous-chemins et résulter en une vue complexe.
- Dans l’arborescence des sujets, sélectionnez un nœud de sujet ou un nœud de sous-chemin de sujet.
-
Pour ajouter des points au nœud de l’arborescence des sujets, dans l’onglet Arborescence des points, sélectionnez ces points et cliquez sur Ajouter les points au nœud Sujet.
Remarque : Vous pouvez ajouter un point à n’importe quel niveau de l’arborescence des chemins de sujet.Remarque : Si vous ne reliez pas les points de Metasys à un nœud de l’arborescence des sujets, le sujet correspondant n’est pas inclus dans la génération du fichier ressource pour le pilote MQTT Client.