Paramètres des définitions de courtier - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guide de mise en service du moteur réseau du Connecteur de données externe MQTT Client

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active
Tableau 1. Propriétés des définitions de courtier génériques
Paramètre Description
ID du courtier Définit l’ID interne utilisé par le MCT. Pour sélectionner une définition de courtier prédéfinie, cliquez sur l’ellipse.
Nom de l’afficheur Non utilisé actuellement.
Solution de courtier Définit la solution de courtier. Dans cette version, le MQTT générique est la seule solution de courtier fournie.
Hôte Définit l’adresse IP ou le nom d’hôte du courtier.
port Définit le numéro du port que le courtier utilise pour le protocole MQTT. Valeurs par défaut :
  • 8883: connexion sécurisée
  • 1883: Connexion non sécurisée
ID du client Définit le nom du MQTT Client utilisé pour se connecter au courtier.
Session vierge Pour créer une nouvelle session, sélectionnez la case à cocher Session vierge. La nouvelle session remplace toute session précédente gardée en activité.
Activer TLS Pour appliquer TLS à une connexion sécurisée, sélectionnez la case à cocher Activer TLS.
Garder en activité Définit le temps durant lequel le courtier attend pour reconnaître si le client est déconnecté, en secondes.
Actif Pour activer le courtier, sélectionnez la case à cocher Actif. Vous pouvez définir plusieurs courtiers, mais il ne peut pas y en avoir plus d’un d’actif à un moment donné.