Configurer la définition de courtier MQTT - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guide de mise en service du moteur réseau du Connecteur de données externe MQTT Client

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour définir la connexion à un courtier MQTT, procédez comme suit:

Procédure

  1. Pour ajouter un nouveau courtier, sélectionnez l’onglet Définition de COURTIER et cliquez sur l’icône Ajouter.
  2. Pour configurer la définition de courtier, effectuez une des options suivantes :
    • Pour utiliser une définition de courtier prédéfinie, procédez comme suit :
      1. Cliquez sur le bouton Ellipses. Voir Bibliothèques de configuration de MQTT Client.
      2. Dans la liste des définitions de courtier prédéfinies, sélectionnez la définition de courtier de votre choix.
      3. Cliquez sur Sélectionner et fermer.
      4. Cliquez sur l’icône Enregistrer.
    • Pour configurer une nouvelle définition de courtier générique, procédez comme suit :
      1. Dans le champ ID du courtier, saisissez l’ID d’un courtier. Voir Paramètres des définitions de courtier.
      2. Dans la drop-box de la solution de courtier, sélectionnez le MQTT générique.
      3. Dans le champ Hôte, saisissez l’adresse IP ou le nom d’hôte du courtier.
      4. Dans le champ Port, saisissez le numéro de port du courtier.
      5. Dans le champ ID du client, saisissez le nom du client MQTT que vous voulez connecter au courtier.
      6. Pour créer une nouvelle session, sélectionnez la case à cocher Session vierge.
      7. Cliquez sur l’icône Enregistrer.