Résumé des modifications - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Les informations suivantes sont nouvelles ou ont été révisées :

  • Les écrans de l’ensemble du document ont été actualisés pour indiquer les contenus nouveaux ou révisés.
  • Les informations sur les comptes d'utilisateur RADIUS ont été supprimées, car les serveurs RADIUS ne sont plus pris en charge à partir de la version 11.0 de Metasys
  • Les étapes des sections Migration d'un NAE vers un SNE et Migration d'un NAE vers un SNE ont été mises à jour.
  • Internet Explorer a été supprimé comme navigateur Web pris en charge pour le Portail de gestion du site.
  • Une nouvelle section, Conformité et non-conformité à la norme FIPS, a été ajoutée.
  • Une nouvelle étape d’activation de deux ports USB a été ajoutée à la section Saisie des paramètres de base du SNE dans l’onglet Focus.
  • Des corrections ont été apportées au chapitre Annexe : Gestion des fuseaux horaires, de la date et de l'heure.