Saisie des paramètres réseau d’un SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Le Nom du PC et le Domaine du SNE figurant dans l’onglet Réseau identifient le SNE sur le réseau afin qu’il soit détecté par les autres ordinateurs. Dans de nombreux cas de mise en service, vous pouvez utiliser le Nom du PC initial pour mettre le SNE en service. Reportez-vous à la section Nom d’ordinateur d’un SNE pour plus d’informations.

Dans la plupart des configurations de site, plusieurs valeurs de réseau Metasys sont configurées dans l’interface utilisateur du SNE en téléchargeant une base de données d’archive précréée depuis le SCT vers le SNE mis en service. Lors du téléchargement depuis le SCT, le Nom du PC initial est remplacé par la nouvelle valeur du réseau Metasys.

Remarque : Si vous créez la base de données du SNE en ligne, vous devez établir le nom d’ordinateur du SNE sur le réseau de production avant de définir les références aux objets du SNE. Après avoir créé des références d'objet, la modification de la valeur Nom du PC brise toutes les références aux objets locaux du site.
  1. Dans l’interface utilisateur du Portail de gestion du site (SMP), affichez l’objet de SNE, cliquez sur l’onglet Réseau, puis sur Modifier.
    Figure 1. Onglet Réseau d’un SNE - Mode de modification
  2. Dans la section Identification réseau, saisissez le nom d'ordinateur dans le champ Nom du PC.
  3. Entrez les valeurs des attributs Identification réseau et LAN selon les besoins, puis cliquez sur Enregistrer.