Le Nom du PC et le Domaine du SNE figurant dans l’onglet Réseau identifient le SNE sur le réseau afin qu’il soit détecté par les autres ordinateurs. Dans de nombreux cas de mise en service, vous pouvez utiliser le Nom du PC initial pour mettre le SNE en service. Reportez-vous à la section Nom d’ordinateur d’un SNE pour plus d’informations.
Dans la plupart des configurations de site, plusieurs valeurs de réseau Metasys sont configurées dans l’interface utilisateur du SNE en téléchargeant une base de données d’archive précréée depuis le SCT vers le SNE mis en service. Lors du téléchargement depuis le SCT, le Nom du PC initial est remplacé par la nouvelle valeur du réseau Metasys.
- Dans l’interface utilisateur du Portail de gestion du site (SMP), affichez l’objet de
SNE, cliquez sur l’onglet Réseau, puis sur Modifier.Figure 1. Onglet Réseau d’un SNE - Mode de modification
- Dans la section Identification réseau, saisissez le nom d'ordinateur dans le champ Nom du PC.
- Entrez les valeurs des attributs Identification réseau et LAN selon les besoins, puis cliquez sur Enregistrer.