Procédure
- Dans l’interface utilisateur du Portail de gestion du site, affichez l’objet de SNE et cliquez sur l’onglet Focus.
-
Cliquez sur Modifier. Modifiez les champs Nom d'objet et Description du
SNE selon les besoins.
Figure 1. Onglet Focus d’un SNE - Mode de base
- Cliquez sur Enregistrer.
-
Sélectionnez l’option Avancé, puis cliquez sur Modifier.
Figure 2. Onglet Focus d’un SNE - Mode de modification avancée
-
Modifiez les valeurs des attributs avancés selon les besoins.(Reportez-vous à l’aide de l’objet de NAE et à l’aide des pistes d’audit de l’aide
Metasys Site Management Portal Help (LIT-1201793)
pour obtenir des instructions.)
Si le SNE se trouve sur un site comprenant un ADS/ADX, saisissez l’adresse IP de cet ADS/ADX dans le champ Local Site Director de la section Site de cet écran. Le SNE dépend désormais de l’ADS/ADX, qui est devenu son directeur de site.
Si vous avez besoin des ports USB du SNE pour une intégration tierce, définissez le port USB correspondant sur Vrai dans la section USB Control de cet écran (port USB 1 activé et port USB 2 activé). Pour plus de détails sur une intégration spécifique, reportez-vous au document de mise en service.