Remplacement d’un SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour remplacer un SNE sur un site réseau, mettez l’enregistrement du site à jour afin de garantir que les appareils du site communiquent avec le nouveau moteur (de remplacement) ; si vous n’effectuez pas cette opération, les appareils essaieront de communiquer avec le moteur de réseau qui a été retiré du site.

Si vous ne supprimez pas le SNE du site correctement, le directeur de site risque d’envoyer des messages à l’ancien SNE et d’alourdir inutilement le trafic réseau.

Si les données de tendances du SNE sont stockées dans un référentiel ADS, envoyez ces données avant de commencer la mise à niveau, en procédant comme suit pour chaque moteur :

  1. Sélectionnez un moteur de surveillance dans l'arborescence de navigation.
  2. Sélectionnez Action > Commandes. Une liste de commandes disponibles s'affiche.
  3. Sélectionnez Archive, puis cliquez sur Envoyer. Les données de tendances archivées sont envoyées au ADS/ADX.

Pour remplacer le SNE :

Procédure

  1. À l’aide du SCT, chargez la copie actuelle de la base de données du SNE.
  2. Remplacez physiquement l’ancien SNE par le nouveau, connectez ce dernier au réseau, puis mettez-le sous tension.
  3. Vous avez deux possibilités :
    • configurer le SNE avez le même nom d’hôte et la même adresse IP que l’ancien SNE depuis le Portail de gestion du site ;
      Remarque : Cette configuration vous permet de télécharger la base de données avec le SCT sans utiliser l'option Changement d'appareil.
    • vérifier que le SCT peut communiquer avec le SNE, puis sélectionner l’option Changement d’appareil lors du téléchargement de la base de données avec le SCT afin d’identifier le directeur de site et le nom d’hôte du nouveau SNE.
  4. Téléchargez la base de données d’archive existante du SNE sur le nouveau SNE.