Réglage de la sensibilité d’un réseau de SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Suivez la procédure de cette section pour régler la sensibilité des réseaux de bus de terrain BACnet/IP et MS/TP d'un moteur de réseau. En augmentant le délai, en secondes, pendant lequel le moteur de réseau patiente avant de signaler un appareil de terrain hors ligne, vous pouvez minimiser le nombre de faux signalements. Il existe trois options de sensibilité, chacune disposant d'un ensemble de valeurs différent : forte, moyenne et faible. Par défaut, tous les moteurs de réseau mis à niveau vers la version 11.0 sont définis sur une sensibilité moyenne.

Avant de commencer, vérifiez que le moteur est configuré pour une exécution en mode expert pour que tous les attributs à ajuster soient disponibles. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Activation du mode Expert. De plus, sélectionnez la vue Avancé pour toutes les fenêtres d'attribut.

Remarque : Soyez cohérent dans le choix des paramètres de sensibilité. Par exemple, si vous sélectionnez une sensibilité faible, assurez-vous que vous utilisez une sensibilité faible pour tous les éléments.

Suivez les étapes ci-dessous pour régler la sensibilité :

Procédure

  1. Ouvrez la fenêtre Focus du moteur de réseau à régler. Saisissez de nouvelles valeurs pour la plage de sensibilité sélectionnée en vous référant au Tableau 1. La Figure 1 fournit un exemple.
    Tableau 1. Paramètres réseau d'un appareil de surveillance

    Attribut

    Forte sensibilité

    Sensibilité moyenne

    Sensibilité faible

    APDU Segment Timeout

    4000 ms

    10000 ms

    20000 ms

    APDU Timeout

    6000 ms

    10000 ms

    20000 ms

    APDU Retries

    4

    4

    5

    Internode Comm Timer

    20 secondes

    120 secondes

    240 secondes

    Figure 1. Exemple : Paramètres réseau d'un appareil de surveillance
  2. Cliquez sur Save.
  3. Ouvrez la fenêtre Snapshot Focus pour l’intégration de BACnet Protocol Eng du moteur de réseau à régler. Saisissez une valeur dans le champ Poll Delay pour la plage de sensibilité sélectionnée en vous référant au Tableau 2. La Figure 2 fournit un exemple.
    Tableau 2. Paramètres du réseau BACnet Protocol Eng

    Attribut

    Forte sensibilité

    Sensibilité moyenne

    Sensibilité faible

    Poll Delay

    20 secondes

    60 secondes

    120 secondes

    Figure 2. Exemple : Paramètres du réseau BACnet Protocol Eng
  4. Cliquez sur Save.
  5. Ouvrez la fenêtre Snapshot Focus pour l’intégration BACnet IP du moteur de réseau à régler. Saisissez de nouvelles valeurs pour la plage de sensibilité sélectionnée en vous référant au Tableau 3. La Figure 3 fournit un exemple.
    Tableau 3. Paramètres du réseau IP BACnet

    Attribut

    Forte sensibilité

    Sensibilité moyenne

    Sensibilité faible

    APDU Segment Timeout

    8000 ms

    11000 ms

    20000 ms

    APDU Timeout

    6000 ms

    12000 ms

    20000 ms

    APDU Retries

    3

    4

    5

    Internode Comm Timer

    30 secondes

    120 secondes

    240 secondes

    Figure 3. Exemple : Paramètres du réseau IP BACnet
  6. Cliquez sur Save.
  7. Ouvrez la fenêtre Snapshot Focus pour l’intégration Field Bus MSTP du moteur de réseau à régler. Saisissez de nouvelles valeurs pour la plage de sensibilité sélectionnée en vous référant au Tableau 4. La Figure 4 fournit un exemple.
    Tableau 4. Paramètres réseau de bus de terrain MS/TP

    Attribut

    Forte sensibilité

    Sensibilité moyenne

    Sensibilité faible

    APDU Segment Timeout

    6000 ms

    12000 ms

    30000 ms

    APDU Timeout

    8000 ms

    11000 ms

    29000 ms

    APDU Retries

    3

    3

    5

    Internode Comm Timer

    30 secondes

    120 secondes

    240 secondes

    Figure 4. Exemple : Paramètres réseau de bus de terrain MS/TP
  8. Cliquez sur Save.
  9. Redémarrez le moteur de réseau pour que ces nouveaux paramètres prennent effet.