Réglage de l'heure, de la date, du fuseau horaire et de la synchronisation temporelle - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Le réglage de l’heure, de la date et du fuseau horaire sur un SNE dépend de la position de ce dernier au sein de la hiérarchie du site Metasys. Reportez-vous à la section Annexe :gestion des fuseaux horaires, de la date et de l’heure pour obtenir des informations et des procédures détaillées sur le réglage de l’heure, de la date et du fuseau horaire sur un SNE et un réseau Metasys.