Préparation d’un SNE utilisant APIPA pour un réseau sans prise en charge de DHCP ni de DNS - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Language
Français (France)

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Ce cas de figure se présente en général lorsque vous installez un SNE sur un réseau autonome désigné comme réseau de régulation des bâtiments uniquement. Effectuez cette procédure depuis un ordinateur relié au réseau. Le SNE utilise APIPA pour attribuer automatiquement une adresse IP. Pour cette procédure, ne branchez pas de câble inverseur Ethernet directement au SNE, car une connexion directe au SNE risquerait d’avoir un impact négatif sur l’attribution de l’adresse IP.

Procédure

  1. Connectez le SNE au réseau au moyen d’un câble de raccordement Ethernet.
  2. Lorsque l'ordinateur ou le portable de mise en service est connecté au réseau interne, lancez le NCT. Cet outil détecte et affiche les informations d’adresse IP du SNE lorsqu’il est en ligne.
  3. Raccordez l’alimentation au SNE et patientez jusqu’à ce que le SNE ait entièrement terminé la procédure d’initialisation.
    Remarque : La séquence de démarrage et d'initialisation peut prendre jusqu'à 10 minutes.
  4. Vérifiez que l'ordinateur est configuré de sorte à utiliser APIPA ou une adresse IP statique et un masque de sous-réseau compatibles avec APIPA. Si nécessaire, modifiez l'adresse IP et le masque de sous-réseau de l'ordinateur pour qu'ils soient compatibles avec APIPA.
  5. Allez à la section Installation de l’application Launcher pour accéder au SNE, suivez les instructions, puis revenez à l’étape suivante de cette section.
  6. Après avoir effectué les étapes de la section Installation de l’application Launcher pour accéder au SNE, y compris l’étape de connexion au SNE, rétrogradez le SNE s’il ne doit pas devenir le directeur de site. Reportez-vous à la section Désignation d’un SNE en tant qu’enfant d’un directeur de site.
  7. (Facultatif) Sélectionnez l’onglet Réseau de l’objet de SNE. Si vous le souhaitez, modifiez la valeur par défaut du champ Nom du PC définie en usine. Reportez-vous aux sections Nom d’ordinateur d’un SNE et Commande Réinitialiser appareil.

    La configuration initiale est terminée. Vous pouvez désormais vous connecter au SNE en démarrant l’application Launcher et en saisissant le nom d’ordinateur initial du SNE ou le nom d’ordinateur attribué à l’étape 7.