Préparation d’un SNE pour un réseau prenant en charge DNS mais non DHCP - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Les réseaux modernes ne rencontrent pas ce cas de figure fréquemment. La procédure est identique à celle des sections Préparation d’un SNE utilisant APIPA pour un réseau sans prise en charge de DHCP ni de DNS et Préparation d’un SNE utilisant une adresse IP statique pour un réseau sans prise en charge de DHCP ni de DNS.

À l’aide de l’adresse MAC Ethernet du SNE (mentionnée sur l’étiquette du SNE), l’administrateur réseau peut actualiser le serveur DNS et le nom d’ordinateur attribué. Dans ce cas, vous pouvez saisir nom-dns dans l’application Launcher sur n’importe quel ordinateur du réseau interne.