Préparation d’un SNE pour un réseau prenant en charge DHCP mais non DNS - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Ce cas de figure est commun à de nombreux réseaux internes. Le SNE doit utiliser le protocole DHCP sans le DNS uniquement si le protocole DHCP est configuré de sorte à toujours attribuer la même adresse IP après la réinitialisation de l’appareil et le renouvellement du bail. Si tel n’est pas le cas, utilisez les adresses IP statiques, comme indiqué à la section Préparation d’un SNE utilisant une adresse IP statique pour un réseau sans prise en charge de DHCP ni de DNS.

Procédure

  1. Connectez le SNE au réseau au moyen d’un câble de raccordement Ethernet.
  2. Lorsque l'ordinateur ou le portable de mise en service est connecté au réseau interne, lancez le NCT. Cet outil détecte et affiche les informations d’adresse IP du SNE lorsqu’il est en ligne.
  3. Raccordez l’alimentation au SNE et patientez jusqu’à ce que le SNE ait entièrement terminé la procédure d’initialisation. Le NCT indique l'adresse IP actuelle du moteur de réseau.
    La séquence de démarrage et d'initialisation peut prendre jusqu'à 10 minutes.
  4. Allez à la section Installation de l’application Launcher pour accéder au SNE, suivez les instructions, puis revenez à l’étape suivante de cette section.
  5. Après avoir effectué les étapes de la section Installation de l’application Launcher pour accéder au SNE, y compris l’étape de connexion au SNE, modifiez le nom d’ordinateur du SNE dans le champ Nom du PC de l’onglet Réseau. Une fois le nom de l’ordinateur modifié, l’interface utilisateur du Portail de gestion du site se déconnecte automatiquement et le SNE se réinitialise. Patientez jusqu’à ce que le SNE ait terminé la séquence de démarrage et d’initialisation. (Cette séquence peut prend jusqu'à 10 secondes.)