Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Utilisez l’application Launcher pour accéder au SNE. Si l’application Launcher est déjà installée sur l’ordinateur, passez à l’étape 5 ci-dessous. Si l'application Launcher n'est pas installée, procédez comme suit :
Procédure
- Ouvrez un navigateur Web pris en charge sur le PC.
-
Saisissez l’URL suivante dans le champ d’adresse : http://<nom-ordinateur-
SNE>/metasys. La boîte de dialogue Launcher Download s'affiche. Celle-ci varie légèrement en fonction de la version du moteur de réseau.
Figure 1. Téléchargement de l’application Launcher (moteurs de réseau version 11.0 )
- Cliquez sur Full Launcher Installer pour atteindre le site Web public de téléchargement de l’application Launcher.
- Téléchargez le fichier d'installation de l'application Launcher dans un dossier de l'ordinateur. Une fois l'opération terminée, exécutez l'installation de l'application Launcher. Pour plus d’informations, reportez-vous au document Launcher Installation Instructions (LIT-12011783) , si nécessaire.
-
Lancez l’application Launcher.
Figure 2. Fenêtre Launcher
- Cliquez sur Add.
-
Saisissez le nom d’hôte (ou l’adresse IP) du
SNE, y compris le nom de domaine si nécessaire, puis cliquez sur Explorer. L'application Launcher recherche l'appareil sur le réseau interne. Une fois que l'appareil a été trouvé, la fenêtre Ajouter nouveau est rafraîchie et affiche l'appareil recherché.
Figure 3. Fenêtre Ajouter nouveau : appareil trouvé par Launcher
- Vérifiez que la case Ajouter en regard du SMP est sélectionnée. Vous pouvez saisir un nom de SNE éloquent dans le champ Description afin de faciliter la recherche du SNE dans la liste des profils, ou conserver l’adresse IP par défaut. Cliquez sur Enregistrer. Le SNE est ajouté à la liste des profils de l’onglet SMP.
- Sélectionnez le SNE dans la liste des profils SMP et cliquez sur Lancer. Si l’appareil à ajouter n’a pas encore été téléchargé et installé sur l’ordinateur, une fenêtre Downloading s’affiche, suivie d’une fenêtre Installing. Les fenêtres se ferment lorsque les étapes de téléchargement et d'installation sont terminées.
- Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe initiaux du SNE, puis cliquez sur Connexion. Reportez-vous à la section Noms d'utilisateur et mots de passe de connexion.
- Si nécessaire, réglez la date, l'heure et le fuseau horaire.