Établissement d’une connexion directe à un SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le cas de figure ci-dessous est un cas standard de SNE unique non relié à un réseau interne, qui peut être utilisé pour configurer un SNE avant son installation et sa connexion à un réseau du site. La procédure ci-dessous requiert deux câbles Ethernet.

Procédure

  1. Assurez-vous que le SNE est alimenté et exécuté. Le voyant LED RUN doit être allumé en continu (et non clignoter).
  2. Connectez un commutateur Ethernet avec deux cordons de raccordement Ethernet aux ports Ethernet du SNE et de l’ordinateur. Vérifiez que le LAN n’est pas connecté au commutateur Ethernet.
  3. Vérifiez que le voyant LED ETH ACTIVITY du SNE et du commutateur Ethernet sont allumés, ce qui confirme la connexion entre l’ordinateur et le SNE via le commutateur Ethernet.
  4. Vérifiez que la connexion LAN est activée pour la connexion Ethernet au SNE et que toutes les autres connexions (y compris celles sans fil) sont désactivées sur l’ordinateur portable, en procédant comme suit :
    1. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez Connexions réseau ou Connexions réseau et accès à distance.
    2. Vérifiez que la connexion LAN pour la connexion Ethernet au SNE est activée. Toutes les autres connexions doivent être désactivées ou déconnectées. Pour désactiver ou activer une connexion, cliquez sur cette dernière avec le bouton droit de la souris et choisissez l'option correspondante dans le menu.
  5. Vérifiez que l'adresse IP de l'ordinateur est valable en procédant comme suit :
    1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Exécuter.
    2. Saisissez cmd, puis cliquez sur OK.
    3. À l’invite de commande, saisissez ipconfig, puis appuyez sur Entrée. Si l'adresse IP de l'ordinateur contient uniquement des 0, patientez plusieurs minutes. Saisissez ipconfig à plusieurs reprises jusqu’à ce que l’adresse soit rétablie.
  6. Accédez à l’écran de connexion du système Metasys du moteur de réseau à l’aide de l’application Launcher. Reportez-vous à la section Accès à l’interface utilisateur du Portail de gestion du site d’un SNE pour plus d’informations sur l’accès à l’interface utilisateur du SNE.