Changement de directeur de site à l'aide du SCT - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Procédure

  1. Démarrez le SCT, ouvrez la base de données d'archive du site, choisissez le nouveau directeur de site dans la liste de l'attribut Directeur de site de l'objet de site.
  2. Effectuez un téléchargement pour mettre tous les appareils à jour. Pendant le téléchargement, appariez tous les moteurs de réseau version 10.0 ou ultérieure au directeur de site. Pour plus d’informations sur l’appariement des appareils dans le SCT, reportez-vous à l’aide Metasys SCT Help (LIT-12011964).