Désignation d’un SNE en tant qu’enfant d’un directeur de site - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Tous les SNE possèdent un objet de site et sont donc des directeurs de site par défaut. Pour désigner le directeur d’un nouveau site, vous devez rétrograder tous les SNE du site qui ne seront pas directeurs de site. Vous devez réinitialiser les SNE une fois qu’ils ont été rétrogradés. De plus, vous devez apparier le SNE à son directeur de site.

Pour la plupart des mises en service et configurations de sites réseau Metasys, l’état du directeur de site du SNE est créé dans la base de données d’archive du site. L’état de ces appareils est établi sur le SNE lorsque la base de données d’archive est téléchargée du SCT vers les appareils du site. Le téléchargement de la base de données du SCT écrase les valeurs existant sur le SNE.

Remarque : Lorsqu’un site possède un serveur Metasys, un SNE ne peut pas être directeur de site.

La désignation d’un SNE en tant que directeur de site s’effectue en général en ligne dans le SCT, mais elle peut être réalisée en ligne dans l’interface utilisateur du SNE. La procédure de cette section décrit la désignation d’un SNE en tant que directeur de site en ligne dans l’interface utilisateur du SNE. Pour réaliser cette procédure avec le SCT, allez à la section Changement de directeur de site à l'aide du SCT.

Remarque : Si vous effectuez la promotion ou la rétrogradation du site en ligne, vous risquez de perdre les arborescences de navigation créées pour le site. Si des vues utilisateurs (arborescences de navigation) ont déjà été créées, chargez-les sur le SCT, définissez le directeur de site, puis téléchargez-les de nouveau sur les appareils source. Les noms d’ordinateur du SNE et du directeur de site dans l’interface utilisateur du SNE doivent coïncider avec ceux dans la base de données d’archive du SCT.

Pour rétrograder un SNE et désigner son directeur de site, procédez comme suit :

Procédure

  1. Dans le panneau de navigation, sélectionnez le SNE à rétrograder depuis le directeur de site.
  2. Faites glisser le SNE dans le panneau d’affichage pour ouvrir l’onglet Focus.
  3. Sélectionnez l’option Avancé.
  4. Cliquez sur Modifier. L’écran de modification Focus s’affiche (Figure 1).
  5. Naviguez jusqu'aux attributs de site et sélectionnez le champ de directeur de site local.
    Figure 1. Désignation du directeur de site
  6. Saisissez le nom d’hôte ou l’adresse IP du SNE ou de l’ADS/ADX à désigner comme directeur de site local.
  7. Cliquez sur Enregistrer. Une boîte de dialogue de confirmation s’affiche (Figure 2).
    Figure 2. Confirmation de la rétrogradation du directeur de site

  8. Pour continuer, cliquez sur OK lorsque le message de confirmation s’affiche ; dans le cas contraire, cliquez sur Annuler.
  9. Selon le type et la version du moteur de réseau, soit vous êtes déconnecté par le moteur que vous rétrogradez et qui se réinitialise, soit vous êtes invité à saisir les identifiants du directeur de site local que vous avez spécifiés.
    • Si le moteur redémarre, patientez plusieurs minutes jusqu'à ce que la réinitialisation se termine, puis connectez-vous au directeur de site. L'arborescence de navigation indique que le moteur de réseau est désormais un enfant du directeur de site.
    • Si le moteur vous y invite, saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe d’administrateur du directeur de site, puis cliquez sur OK. Si les identifiants saisis sont corrects, le SNE vous déconnecte et se réinitialise. Patientez plusieurs minutes pendant la réinitialisation du SNE, puis connectez-vous au directeur de site. L’arborescence de navigation indique que le SNE est désormais un enfant du directeur de site ; le SNE est apparié à son directeur de site. Si les identifiants saisis sont incorrects, une boîte de dialogue s'affiche et signale un échec de connexion. Cliquez sur OK et essayez de nouveau de vous connecter.