Création de notifications et de destinations d’alarmes du SNE via SNMP - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Language
Français (France)

Vous avez la possibilité de configurer le SNE de sorte qu’il génère et envoie des messages d’alarme et d’événement sur un réseau utilisant la surveillance SNMP.

Celle-ci peut être en général utilisée pour de grands réseaux de GTB disposant de nombreux appareils réseau. L'ordinateur de gestion SNMP surveille tous les appareils du réseau, reçoit et stocke toutes les notifications d'alarme.

Vous devez pour cela configurer la surveillance SNMP au niveau du réseau et un appareil de gestion SNMP doit être attribué sur le réseau. Si vous appliquez un système Metasys à un réseau existant, consultez l’administrateur réseau ou le service informatique gérant le réseau interne pour savoir si la surveillance SNMP est disponible sur le réseau.

Remarque : Dans la plupart des cas, nous vous recommandons de configurer le DDA SNMP, les notifications SNMP et les destinations des notifications après avoir configuré un SNE avec une base de données d’archive incluant la base de données utilisateur.
  1. Dans l’interface utilisateur du Portail de gestion du site, affichez l’objet de SNE et cliquez sur l’onglet SNMP,.
  2. Cliquez sur Modifier. L’écran de modification de la configuration SNMP s’affiche (Figure 1).
    Figure 1. Onglet de configuration SNMP d’un SNE - Mode de modification
  3. À la section Configuration partagée, définissez la valeur SNMP Enabled sur Vrai si l'application réseau utilise la surveillance SNMP.
  4. Saisissez l'adresse IP ou le nom de l'hôte de l'appareil de gestion SNMP (ordinateur).
  5. Dans les champs Read Only Community et Read/Write Community, saisissez la chaîne de communauté utilisée par l’ENMS pour récupérer les données des objets maintenus par les appareils gérés (Tableau 1).
    Tableau 1. Attributs partagés de destination SNMP

    Attribut

    Description (exigences/plages)

    Valeur initiale

    SNMP Enabled

    Active ou désactive le DDA SNMP du SNE (Vrai, Faux).

    Faux

    SNMP Trap Version

    Indique la version du SNMP utilisé sur le réseau sur lequel le SNE réside. (Non requis si l'attribut SNMP Enabled est défini sur Faux)

    SNMP Version 1

    SNMP Management Device

    Indique l’adresse IP ou le nom de l’hôte de l’appareil de gestion SNMP sur le réseau sur lequel le SNE réside. La communication s’effectue de l’appareil de gestion SNMP vers le SNE. À l'heure actuelle, cette fonction n'est pas prise en charge par le NAE85. (Non requis si l'attribut SNMP Enabled est défini sur Faux)

    SNMP Request Port

    Indique le port du serveur SNMP auquel les notifications SNMP sont envoyées. (Non requis si l'attribut SNMP Enabled est défini sur Faux)

    161

    Contact Person

    Indique le contact des notifications SNMP. (Non requis si l'attribut SNMP Enabled est défini sur Faux)

    Public Community Name

    Indique le nom de communauté utilisé par le NMS pour modifier les données des objets maintenus par les appareils gérés. (Non requis si l'attribut SNMP Enabled est défini sur Faux)

    public

    SNMP Trap Message Format

    Indique le format utilisé pour générer des notifications SNMP. Défini sur MIB Based lorsque l’application de gestion SNMP utilise le fichier MIB Metasys pour traduire des notifications SNMP. (Non requis si l'attribut SNMP Enabled est défini sur Faux)

    Selon chaîne

  6. Cliquez sur Nouveau dans la section Destinations. L’écran de modification Configuration de destination s’affiche (Figure 2).
    Figure 2. Onglet SNMP - Configuration de destination - Mode de modification
  7. Saisissez les informations de destination du message d’alerte (trap) SNMP (Tableau 2).
    Tableau 2. Attributs de notifications SNMP spécifiques

    Attribut

    Description (exigences/plages)

    Valeur initiale

    Label

    Indique un nom fonctionnel pour le serveur SNMP de destination (20 caractères maximum).

    N° de destination

    Trap Community Name

    Indique le nom de communauté SNMP utilisé par le groupe NMS (Network Management System) pour détecter une alerte (trap) (20 caractères maximum).

    Public

    Adresse IP

    Indique l'adresse IP du système NMS recevant les messages d'alerte (trap).

    0.0.0.0

    Destination Port Number

    Indique le port du dispositif de gestion SNMP recevant les messages du SNE (en général, le port 162). La communication s’effectue du SNE vers le dispositif de gestion SNMP.

    162

    Enabled

    Active ou désactive la destination SNMP.

    Vrai

    Filters

    Permet de spécifier les règles de filtrage des notifications d'alarme et d'événement. Chaque filtre possède les éléments suivants : Item, Opérateur et Valeur.

    Format

    Permet d'activer certaines caractéristiques de format prédéfinies des notifications envoyées à une destination. Les caractéristiques de format prédéfinies sont les suivantes :
    • Notification Priority
    • Notification Message (contenu)
    • Value
    • Site Name
    • Item Description
    • Item Fully Qualified Reference
    • Item Category
    • Acknowledge Required
    • Previous Status
    (Activez un format en cochant la case en regard de ce dernier.)

  8. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.