Création de notifications et de destinations d'alarme et d'événement - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Il est possible de configurer un SNE de sorte qu’il génère des courriels d’alarme et d’événement personnalisés, et qu’il envoie ces courriels à une ou plusieurs adresses électroniques spécifiées.

Remarque : Dans la plupart des cas, nous vous recommandons de configurer le DDA de courriel, les notifications et les destinations des notifications après avoir configuré un SNE avec une base de données d’archive incluant la base de données utilisateur.
  1. Dans l’interface utilisateur du Portail de gestion du site, affichez l’objet de SNE, cliquez sur l’onglet Email, puis sur Modifier. (Voyez la partie supérieure du panneau d’affichage à la Figure 1.)
  2. Saisissez les valeurs de configuration partagée en fonction des indications du Tableau 1. Ces champs établissent des valeurs pour les attributs communs à toutes les notifications d’alarme à envoyer générées par ce SNE. Reportez-vous à la section Alarm and Event Management de l'aide Metasys Site Management Portal Help (LIT-1201793) pour plus d’informations sur la définition des valeurs d’attributs de notification d’alarme et d’événement.
  3. Naviguez jusqu'à la section Destinations de l'onglet Email.
  4. Cliquez sur Nouveau. La section de modification Configuration de destination s'affiche.
    Figure 1. Configuration des courriels de SNE - Mode de modification
  5. Saisissez les valeurs de destination en fonction des indications du Tableau 1. (Reportez-vous à la section Alarm and Event Management de l'aide Metasys Site Management Portal Help (LIT-1201793) pour plus d’informations sur la définition des valeurs d’attributs de notification d’alarme et d’événement.)
    Tableau 1. Attributs partagés par toutes les destinations de courriels

    Attribut

    Description (exigences/plages)

    Valeur initiale

    Hôte de serveur SMTP

    Indique le nom du serveur SMTP qui gère les courriels sortants. (Valeur requise)

    Nom d'hôte complet

    Port SMTP

    Indique le port TCP utilisé par le serveur pour envoyer les courriels. (Valeur requise, entre 1 et 25)

    25

    Type d’authentification

    Indique le type d’authentification utilisé par le SNE pour se connecter au serveur de messagerie sortante. Sélectionnez SMTP, POP before SMTP ou None.

    None

    Nom d'utilisateur SMTP

    Indique le nom d’utilisateur employé par le SNE pour se connecter au serveur SMTP gérant les courriels sortants. (Requis uniquement si le type d'authentification est défini sur SMTP.)

    Mot de passe SMTP

    Indique le mot de passe employé par le SNE pour se connecter au serveur SMTP gérant les courriels sortants. (Requis uniquement si le type d'authentification est défini sur SMTP.)

    Nom d'hôte de serveur POP

    Indique le nom du serveur POP des courriels entrants. (Requis uniquement si le serveur de messagerie requiert l'authentification POP before SMTP avant d'accepter les courriels provenant du client. Si ce champ est vide, l'option POP before SMTP est désactivée.)

    Nom d'utilisateur POP

    Indique le nom d'utilisateur POP. (Requis uniquement si l'authentification POP est requise et qu'il existe une valeur spécifiée pour l'hôte du serveur POP.)

    20 caractères maximum.

    Mot de passe POP

    Indique le mot de passe POP. (Requis uniquement si l'authentification POP est requise et qu'il existe une valeur spécifiée pour l'hôte du serveur POP.)

    20 caractères maximum.

    Depuis adresse électronique

    Indique une adresse électronique valable, reconnue et existant sur le serveur SMTP. (Valeur requise)

    Adresse électronique

    Adresses électroniques SSL autorisées

    Si cet attribut est défini sur Vrai, les courriels sont envoyés par connexion cryptée SSL à condition que le serveur prenne en charge le chiffrement avec StartTLS. Lorsque ce paramètre est défini sur Vrai, il n'est pas possible d'envoyer de courriel qui ne puisse pas être chiffré, quelle que le soit la valeur de l'attribut Adresses électroniques SSL ignorant les erreurs.

    Faux

    Adresses électroniques SSL ignorant les erreurs

    Lorsque cet attribut est défini sur Vrai, les courriels sont envoyés même si le certificat du serveur de messagerie ne semble pas valable. Lorsqu'il est défini sur Faux, les courriels sont envoyés uniquement lorsque le système d'exploitation peut vérifier que le serveur a envoyé un certificat SSL valable. Cette fonction n'est activée que si l'attribut Adresses électroniques SSL autorisées est défini sur Vrai.

    Faux

    Diagnostics

    Affiche les informations de diagnostic concernant la communication entre le DDA de messagerie (client SMTP) et le serveur SMTP. Cet attribut affiche à la fois les envois de courriel ayant réussi et ceux ayant échoué.

    Tableau 2. Attributs de destinations et de notifications spécifiques

    Attribut

    Description (exigences/plages)

    Valeur initiale

    Libellé

    Indique le nom de la destination du courriel (par exemple, Michel Durand).

    Adresse électronique

    Indique l'adresse électronique de destination (par exemple, michel.durand@jci.com). (Valeur requise)

    Priorité

    Indique la priorité du courriel (élevée, faible ou normale).

    Normal

    Sujet

    Contient le corps (texte) du courriel (256 caractères maximum).

    Nouvelles tentatives

    Indique le nombre de tentatives d'envoi du courriel (entre 0 et 10 tentatives).

    3

    Activé

    Active ou désactive la destination du message électronique (Vrai, Faux).

    Vrai

    Filtres

    Permet de spécifier les règles de filtrage des notifications d'alarme et d'événement. Chaque filtre possède les éléments suivants : Item, Opérateur et Valeur.

    Format

    Active certaines caractéristiques de format prédéfinies des notifications envoyées à une destination. Les caractéristiques de format prédéfinies sont les suivantes :
    • Notification Priority
    • Notification Message (contenu)
    • Value
    • Site Name
    • Item Description
    • Item Fully Qualified Reference
    • Item Category
    • Acknowledge Required
    • Previous Status
    (Activez un format en cochant la case en regard de ce dernier.)

  6. Cliquez sur Nouveau à droite de la liste Adresses électroniques de destination. La boîte de dialogue d'importation des adresses électroniques s'affiche. Importez les noms d'utilisateur et les adresses électroniques associées depuis la liste de noms d'utilisateur du site. (Reportez-vous à l’aide Metasys® SMP Help [LIT-1201793] pour plus d’informations.)
    Figure 2. Boîte de dialogue d'importation des adresses électroniques

  7. Pour filtrer les courriels envoyés à une destination, cliquez sur Nouveau en regard de la section Filtres de l’onglet Configuration de destination. La boîte de dialogue Ajouter un filtre s'affiche.
    Figure 3. Boîte de dialogue Ajouter un filtre

  8. Dans les listes déroulantes, sélectionnez les valeurs Item, Opérateur et Valeur comme déclencheurs d'une notification par courriel. (Reportez-vous à la section Event Message Routing, Filtering, and Destinations de l’aide Metasys® SMP Help [LIT-1201793] pour obtenir des informations supplémentaires sur les filtres.)
  9. Cliquez sur OK.
  10. Pour activer les caractéristiques de format des notifications par courriel, cochez les cases en regard de ces caractéristiques.
  11. Ajoutez des destinations de courriels supplémentaires avec filtres et formats, selon les besoins.
  12. Cliquez sur Enregistrer.