Configuration des paramètres d’alarme d’un SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Plusieurs alarmes de diagnostic par défaut sont configurées en usine sur les SNE. Ces alarmes surveillent le matériel du SNE. Vous pouvez modifier ces paramètres d’alarme par défaut ou créer de nouvelles alarmes pour le matériel du SNE.

Vous avez également la possibilité de créer de nouvelles alarmes et de modifier les alarmes existantes des appareils de terrain pris en charge sur les troncs de terrain du SNE.