Configuration de courriels chiffrés avec l'authentification SMTP - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Language
Français (France)

Procédure

  1. Affichez un moteur de réseau.
  2. Cliquez sur l’onglet Email.
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Modifiez les attributs de la section Configuration partagée comme indiqué dans le Tableau 1.
    Tableau 1. Attributs de l'authentification SMTP
    Attribut Sélection
    Hôte de serveur SMTP courrier.votredomaine.com ou votredomaine.com
    Port SMTP 465
    Type d’authentification SMTP
    Adresses électroniques SSL autorisées Vrai
    Adresses électroniques SSL ignorant les erreurs Faux
  5. Vérifiez que les courriels sont envoyés correctement.