Configuration de courriels chiffrés avec l'authentification POP-before-SMTP - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Language
Français (France)

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Remarque :

Lorsque la fonction Adresses électroniques SSL autorisées est activée et que vous utilisez l’authentification POP-before-SMTP, le système Metasys utilise le port 995 pour communiquer avec le serveur de messagerie. Assurez-vous que le serveur de messagerie auquel vous vous connectez utilise le port 995 pour les connexions SSL (Secure Socket Layer) et l'accès POP3.

Lorsque la fonction Adresses électroniques SSL autorisées n’est pas activée et que vous utilisez l’authentification POP-before-SMTP, le système Metasys utilise le port 110 pour communiquer avec le serveur de messagerie. Assurez-vous que le serveur de messagerie auquel vous vous connectez utilise le port 110 pour l'accès POP3 non chiffré.

Procédure

  1. Affichez un appareil ou un moteur de réseau.
  2. Cliquez sur l’onglet Email.
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Modifiez les attributs de la section Configuration partagée comme indiqué dans le Tableau 1.
    Tableau 1. Attributs de l'authentification POP-before-SMTP
    Attribut Sélection
    Hôte de serveur SMTP courrier.votredomaine.com ou votredomaine.com
    Port SMTP 465
    Type d’authentification POP-before-SMTP
    Nom d'hôte de serveur POP pop.votredomaine.com ou votredomaine.com
    Adresses électroniques SSL autorisées Vrai
    Adresses électroniques SSL ignorant les erreurs Faux
  5. Vérifiez que les courriels sont envoyés correctement.