Activation du reporting Syslog - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Il est possible de configurer un SNE de sorte qu’il génère des courriels d’alarme et d’événement personnalisés, et qu’il envoie ces courriels à une ou plusieurs adresses électroniques spécifiées.

  1. Dans l’interface utilisateur du Portail de gestion du site, affichez l’objet de SNE et cliquez sur l’onglet Syslog.
  2. Cliquez sur Modifier. La section Configuration partagée de l'onglet Syslog s'affiche.
    Figure 1. Configuration Syslog d’un SNE - Mode de modification
  3. Cliquez sur la flèche bas de l’attribut Syslog Reporting Enabled et sélectionnez Vrai.
  4. Dans la section Destinations, cliquez sur Nouveau. Les champs de modification Configuration de destination s'affichent.
  5. Saisissez les valeurs de configuration des destinations en fonction des indications du tableau suivant.
    Tableau 1. Attributs de destinations Syslog spécifiques

    Attribut

    Description (exigences/plages)

    Libellé

    Indique le nom du serveur Syslog (par exemple, Syslog1).

    Serveur Syslog

    Indique l’adresse IP ou le nom d’hôte résolvable du serveur Syslog configuré de sorte à recevoir des événements et des audits du SNE.

    UDP Send Port

    Indique le port Syslog utilisé pour l’envoi de messages à un SNE.

    UDP Receive Port

    Indique le port Syslog utilisé pour la réception de messages provenant d’un SNE.

    Filtre d'événement

    Indique les règles de filtrage des alarmes et événements envoyés au serveur Syslog. Chaque filtre possède les éléments suivants : Item, Opérateur et Valeur.

    Filtre d'audit

    Indique les règles de filtrage des messages d'audit envoyés au serveur Syslog. Chaque filtre possède les éléments suivants : Item, Opérateur et Valeur.

  6. Dans la section Filtre d'événement, cliquez sur Nouveau. La boîte de dialogue Ajouter un filtre s'affiche.
    Figure 2. Boîte de dialogue Ajouter un filtre : événements

  7. Sélectionnez l'élément, l'opérateur et la valeur de l'état pour lequel vous souhaitez envoyer un message au serveur Syslog.
  8. Ajoutez tous les filtres d'événements supplémentaires voulus.
  9. Dans la section Filtre d'événement, cliquez sur Nouveau. La boîte de dialogue Ajouter un filtre s'affiche.
    Figure 3. Boîte de dialogue Ajouter un filtre : audits

  10. Sélectionnez l'élément, l'opérateur et la valeur de l'état pour lequel vous souhaitez envoyer un message au serveur Syslog.
  11. Ajoutez tous les filtres d'audit supplémentaires voulus.
  12. Ajoutez les filtres et destinations Syslog supplémentaires voulus.
  13. Cliquez sur OK.
  14. Cliquez sur Enregistrer.