Accès à l’interface utilisateur du Portail de gestion du site d’un SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Language
Français (France)

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une fois qu’un SNE est configuré pour être connecté, il est possible d’accéder à l’interface utilisateur du Portail de gestion du site à l’aide de l’application Launcher.

Reportez-vous à la section Interface utilisateur du Portail de gestion du site et à l’aide Metasys Site Management Portal Help (LIT-1201793) pour plus d’informations sur la navigation dans l’interface utilisateur du Portail de gestion du site.

Vous devez connaître le nom d’ordinateur (ou l’adresse IP) du SNE pour accéder à celui-ci. Si vous ne connaissez pas l’adresse IP du SNE, reportez-vous à la section Détermination de l’adresse IP et du nom d’un SNE pour une connexion réseau.

Si le SNE a été ajouté à un serveur DNS du bâtiment, vous pouvez accéder au moteur à l’aide de son nom d’ordinateur.

Pour accéder à l’interface utilisateur du Portail de gestion du site sur un SNE grâce à l’application Launcher :

Procédure

  1. Démarrez Launcher.
  2. Sélectionnez le nom d’ordinateur (ou l’adresse IP) du SNE dans l’onglet SMP de l’application Launcher, puis cliquez sur Lancer. La fenêtre de connexion du système Metasys s’ouvre.
  3. Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe du SNE, puis cliquez sur Connexion ou appuyez sur Entrée.
  4. Pour afficher un SNE, sélectionnez l’objet de SNE dans le panneau de navigation et faites-le glisser vers le panneau d’affichage. L’objet de SNE s’ouvre et affiche l’onglet Focus (Figure 1).