Procédures détaillées - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Vous avez besoin des éléments suivants pour effectuer les procédures détaillées de mise en service d’un SNE :

  • un SNE version 11.0 ;

  • un navigateur Web sur un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau pour le téléchargement de l'application Launcher utilisée pour la connexion au SNE. Les navigateurs pris en charge sont les suivants : Microsoft Edge version 44 ou ultérieure, Google Chrome version 78 ou ultérieure, Apple Safari version 11.0 ou ultérieure.

    Remarque : Dans certains cas, il est nécessaire que l'ordinateur soit un client DHCP ou configuré pour l'utilisation d'une adresse IP statique adéquate pour ce réseau.
  • l’adresse MAC Ethernet du SNE ;

  • l'outil NCT (NAE Information and Configuration Tool) installé sur l'ordinateur portable ou de bureau utilisé pour la mise en service.

Vous pouvez avoir aussi besoin des éléments suivants :

  • un câble inverseur Ethernet ;

  • une nouvelle adresse IP unique pour chaque SNE du réseau Metasys si DHCP n’est pas utilisé ;

  • une copie de la base de données d’archive du SNE, qui contient la configuration de ce dernier pour votre site. La base de données d’archive du SNE peut être créée et stockée hors ligne sur le SCT ;

  • l’outil SCT version 14.0 chargé sur l’ordinateur utilisé pour la mise en service.