Sites d’un réseau Metasys - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Language
Français (France)

Les petits réseaux Metasys comprennent un seul SNE ou plusieurs SNE, SNC et NAE, et l’un des SNE est désigné comme directeur de site (Figure 1). Reportez-vous à la section Directeur de site pour plus d’informations sur la hiérarchie du directeur de site et le nombre de moteurs de réseau qu’un directeur de site est capable de surveiller.

Figure 1. Réseau Metasys avec un SNE directeur de site pour plusieurs moteurs de réseau

Les grands réseaux Metasys comprennent plusieurs SNE et un ou plusieurs ADS ou ADX avec un accès à plusieurs sites distants. Sur les sites incluant un ou plusieurs ADS/ADX, l'un de ces derniers est désigné comme directeur de site. La Figure 2 illustre un exemple de réseau Metasys simple avec un SNE, un NAE55 et un ADS directeur de site.

Figure 2. Réseau Metasys avec un ADS directeur de site pour un SNE et un NAE