Nom d’ordinateur d’un SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Language
Français (France)

L’attribut Nom du PC est un attribut d’identification réseau modifiable de l’onglet Réseau d’un SNE. Les appareils sur le réseau interne et le réseau du système Metasys utilisent le nom du PC pour identifier le SNE sur le réseau et communiquer avec lui. Les termes nom du PC et nom d'hôte sur un réseau sont synonymes.

Tous les SNE sont configurés en usine avec un nom de PC initial unique, SNExxxxxxxxxxxx, où xxxxxxxxxxxx correspond à l’adresse MAC Ethernet de l’appareil sans les tirets. Par exemple, si l’adresse MAC du SNE est 00-10-8D-05-0F-FC, le nom d’ordinateur initial est SNE00108D050FFC. Modifiez la valeur du champ Nom du PC pour réinitialiser le SNE.

Le nom de PC initial est souvent utilisé pendant la mise en service afin de localiser le SNE et de se connecter à lui avant de le configurer avec une base de données d’archive téléchargée du SCT. Dans la plupart des cas, la base de données d’archive téléchargée du SCT écrase le nom de PC initial et détermine le nom de PC du SNE sur le site Metasys.

Le nom de PC d’un SNE doit respecter les règles suivantes :

  • Il ne doit pas se composer uniquement de chiffres. Par exemple, le nom de PC N1234 est correct, 1234 ne l’est pas.
  • Il doit se terminer par une lettre ou un chiffre, et ne doit pas contenir de symboles (par exemple, @, # ou $).
  • Le premier et le dernier caractère ne doivent pas être un tiret, mais les autres caractères le peuvent.
  • Il ne peut pas contenir plus de 15 caractères.
Important : Si vous modifiez le nom de PC d’un SNE avec SCT, toutes les références existant entre l’objet de SNE et les autres objets du site adoptent le nouveau nom. De plus, toutes les connexions existantes aux autres appareils sont également actualisées.
Remarque : Avant de créer la base de données d'archive sur SCT, vous devez consulter l'administrateur réseau ou le service informatique afin de savoir s'il existe un protocole pour les noms d'hôte (noms de PC) sur le réseau.