Nom d’objet d’un SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

L’attribut Nom d’objet d’un SNE est un attribut modifiable de l’onglet Focus du SNE, que le logiciel Metasys utilise pour identifier le SNE dans l’interface utilisateur du Portail de gestion du site et sur SCT. L'attribut Nom d’objet n'est qu'un libellé, il peut ne pas être identique au nom du PC. La modification de l’attribut Nom d’objet change simplement le nom affiché dans l’arborescence de navigation, les messages d’alarme, les rapports de tendances et d’autres écrans de l’interface utilisateur du Portail de gestion du site et de SCT se référant au SNE. La modification de l’attribut Nom d’objet n’a pas d’impact sur les références d’objet ou la communication réseau avec d’autres appareils du site. Vous pouvez le modifier à tout moment. Nous vous recommandons d’utiliser un nom intuitif qui identifie clairement le SNE dans l’interface utilisateur du Portail de gestion du site et sur le site Metasys.