Vous avez la possibilité de visualiser et de modifier les paramètres de SNE et ceux des appareils associés dans l’interface utilisateur du Portail de gestion du site (SMP) du moteur. Accédez à l’interface utilisateur du Portail de gestion du site sur le SNE grâce à l’application Launcher. Reportez-vous à la section Accès à l’interface utilisateur du Portail de gestion du site d’un SNE. La Figure 1 est un exemple d’interface utilisateur du Portail de gestion du site (SMP).
Dans le panneau d'affichage situé dans la partie droite de la fenêtre se trouve une série d'écrans à onglets. Le Tableau 2 et le Tableau 1 décrivent les informations que vous pouvez afficher et modifier dans chaque écran à onglets. Le panneau de navigation à gauche affiche l’arborescence de navigation des intégrations réseau de GTB, des appareils de terrain, des points de terrain et des objets associés surveillés et supervisés par le SNE.
|
Légende |
Description |
|---|---|
|
1 |
Flèches Précédent et Suivant permettant de naviguer au sein des écrans affichés |
|
2 |
Objet de SNE : cliquer deux fois sur l’objet ou le faire glisser dans le panneau d’afficher pour visualiser et modifier les paramètres de SNE. |
|
3 |
Panneau d'affichage (en mode de modification) |
|
4 |
Valeurs modifiables : saisir ou sélectionner la valeur correcte. |
|
5 |
Valeurs visualisables mais non modifiables de l'écran affiché |
|
6 |
Panneau de navigation |
|
7 |
Indicateur d'événements et d'alarmes |
Lorsque vous visualisez le SNE en ligne à l'aide de l’interface utilisateur du Portail de gestion du site, la bordure des panneaux est bleue (Figure 1). Lorsque vous visualisez le SNE hors ligne avec l’interface utilisateur du SCT, la bordure est noire (Figure 1).
|
Onglet |
Objet |
Accès en ligne ou hors ligne |
|---|---|---|
|
Focus |
Fournit une description et le nom (libellé) de l'objet d'appareil, la date et l'heure locales, la version du microprogramme, l'alarme et le tampon des messages, les tailles des référentiels d'audit. L’onglet Focus identifie aussi le directeur de site local et comprend des informations générales sur le l’ADS/ADX dont le SNE dépend (le cas échéant). |
Les deux |
|
Communications |
Établit les paramètres de communication, y compris le port en série, la configuration du modem USB interne ou externe. Les moteurs de réseau les plus récents ne disposent pas de cet onglet. |
Les deux |
|
Réseau |
Établit le nom de l’ordinateur (nom d’hôte) pour son identification sur le réseau, le LAN et le routage BACnet. Le nom d'hôte ne peut pas se composer uniquement de chiffres. |
Les deux |
|
|
Établit les caractéristiques des notifications d’alarme de SNE par courriel, communes à tous les courriels, et crée des destinations de courriels uniques. |
Les deux |
|
SNMP |
Établit les caractéristiques du protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) de SNE communes à toutes les notifications SNMP et crée des destinations de messages SNMP uniques. |
Les deux |
|
Syslog |
Fournit les informations relatives à la destination des rapports du serveur Syslog du SNE. |
Les deux |
|
Alarme |
Fournit des informations relatives à la configuration des alarmes du SNE et à leur destination. |
Les deux |
|
Résumé |
Fournit les informations sur l’état des appareils de réseau et de terrain, les valeurs des attributs des appareils de surveillance et de terrain sur les troncs de terrain de SNE. |
En ligne |
|
Diagnostics |
Fournit plusieurs rapports d’état afin de faciliter le dépannage du SNE. |
En ligne |
|
Tendance |
Surveille et enregistre les modifications de comportement d’un SNE dans la durée, et aide au diagnostic de différents comportements du système. |
Les deux |
Les menus, écrans à onglets, listes d'attributs, valeurs et unités de mesure de l'interface utilisateur du Portail de gestion du site sont dynamiques et changent dans l'écran d'affichage en fonction de l'élément sélectionné dans l'arborescence de navigation. Reportez-vous à la section Object and Feature Tabs de l’aide Metasys Site Management Portal Help (LIT-1201793) pour obtenir une description des options de menu.