Interface utilisateur Metasys - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Outre l’interface utilisateur du Portail de gestion du site, le logiciel Metasys Server installe aussi l’interface utilisateur Metasys. L'interface utilisateur Metasys est un composant logiciel optimisé pour les portables, qui intègre les produits d’interface utilisateur Metasys existants en une seule interface simplifiée et facile à connaître. L’interface utilisateur Metasys propose une approche simple de recherche d’informations sur le site Metasys, basée sur la navigation et la localisation, y compris la possibilité de rechercher n’importe quel emplacement ou équipement par son nom et de le mettre en signet dans un navigateur Web. Toutes les données affichées dans l’interface utilisateur Metasys sont organisées sous forme de tableau de bord : vous savez ainsi ce qui se passe dans une zone, un équipement ou un site central. Vous avez également la possibilité de créer et de gérer des graphiques et les associations aux équipements et zones. Accédez à l’interface utilisateur Metasys depuis tout type d’appareil client, quelle que soit la taille d’écran. Pour plus d’informations, reportez-vous au document Metasys UI Technical Bulletin (LIT-12012115) .