Fichiers et fichiers de micrologiciel échelonnés - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Le SNE possède deux attributs spéciaux : Staged Firmware Version et Staged Files. Ces attributs prennent en charge la double partition de la puce mémoire de l'appareil. Comme illustré ci-dessous, ces champs sont en général vides. Leur description est la suivante :
  • Staged Files : dresse la liste des fichiers échelonnés, configurés pour une activation ultérieure. Par exemple, si le code et la base de données d'archive sont configurés pour une activation ultérieure, ce champ doit être défini sur Code, Archive Database. Si cet attribut est vide, aucun fichier n'est actuellement échelonné. Valeurs possibles : Code, Archive Database, Security Database, HTTPS Certificates.

  • Staged Firmware Version : indique la version du micrologiciel du moteur qui est configurée pour une activation ultérieure. Si cet attribut est vide, aucun fichier de micrologiciel n'est actuellement échelonné. Cet attribut s'oppose à l'attribut Firmware Version, qui indique la version actuellement active du micrologiciel du moteur.

Figure 1. Attributs de fichiers et fichiers de micrologiciel échelonnés