Fichiers d'aide Metasys - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Les fichiers d’aide Metasys fournissent des informations système partagées et des informations sur chacun de ces deux modes : le mode SMP (Portail de gestion du site) Metasys et le mode SCT (System Configuration Tool). L’aide Metasys Site Management Portal Help (LIT-1201793) contient des informations sur les alarmes, les commandes, l’audit des valeurs de données en direct et d’autres fonctions en ligne. L’aide Metasys SCT Help (LIT-12011964) contient des informations sur les opérations hors ligne, par exemple, la gestion des archives, la création de zones, la simulation de systèmes, la création de relations de service et entre les équipements.

En mode SMP ou SCT, le menu d’aide Metasys fournit des fichiers d’aide au format PDF. Étant donné que des modifications de dernière minutes peuvent se produire juste avant la mise sur le marché d’une version, reportez-vous toujours au site Johnson Controls Knowledge Exchange pour obtenir la version la plus récente des fichiers d’aide Metasys.