Envoi de notifications par courriel - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Vous pouvez configurer un SNE de sorte qu’il génère des messages d’alarme et d’événement et les envoie par courriel à une ou plusieurs adresses électroniques via le DDA de courriel. Pour cela, vous devez configurer des messages de courriel personnalisés et indiquer leurs destinations dans l'onglet Email de l'interface utilisateur du Portail de gestion du site. La figure suivante est un exemple de destination de courriel, active du lundi au vendredi de 6h00 à 18h00.

Figure 1. Exemple de définition de notification par courriel