Directeur de site - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Pour chaque site de réseau d’un système Metasys, un seul moteur de réseau ou serveur Metasys (ADS, ADX, OAS ou ODS) est désigné comme directeur de site. Le directeur de site fournit un point d’accès unique au site et à tous les appareils compatibles Web du site. Le directeur de site prend en charge des fonctions telles que la connexion des utilisateurs, l'administration des utilisateurs, les vues utilisateur, la synchronisation temporelle et la gestion du trafic des données.

Sur les grands réseaux de régulation des bâtiments avec un ou plusieurs serveurs Metasys, le directeur de site désigné est un serveur Metasys. Sur les petits réseaux sans serveur Metasys, vous devez désigner un SNE comme directeur de site.

Par défaut, un SNE est désigné comme directeur de site lorsque son micrologiciel est chargé en usine. Vous devez rétrograder tous les SNE qui ne sont pas désignés comme directeurs de site. Reportez-vous à la section Désignation d’un SNE en tant qu’enfant d’un directeur de site pour plus d’informations.

Remarque : Vous pouvez définir ou modifier le nom d’utilisateur et le mots de passe de connexion du SNE uniquement lorsque ce dernier est désigné comme directeur de site. Définissez-les avant de rétrograder un SNE directeur de site.

Lorsqu’un site possède un serveur Metasys, un SNE ne peut pas être directeur de site. Vous devez rétrograder le SNE afin qu’il devienne l’enfant d’un serveur Metasys. Reportez-vous à la section Désignation d’un SNE en tant qu’enfant d’un directeur de site pour plus d’informations.

Remarque : Le modèle SNE110L1 ne peut pas être le directeur de site d’autres moteurs. Le SNE110L1 ne peut être qu’un appareil enfant d’un ADS-Lite-A. Vous devez rétrograder le SNE110L1 pour qu’il devienne l’enfant d’un serveur ADS-Lite. Reportez-vous à la section Désignation d’un SNE en tant qu’enfant d’un directeur de site pour plus d’informations.

Le tableau suivant répertorie les droits de surveillance de chaque modèle de moteur de réseau utilisé comme directeur de site.

Tableau 1. Droits de surveillance

Directeur de site

Droits de surveillance

SNE22000/SNE22001

Peut surveiller jusqu'à quatre moteurs supplémentaires sur le site : NCE25, NAE35, NAE45, NAE55, SNE ou SNC.

SNE1100/SNE11001

Peut surveiller jusqu'à deux moteurs supplémentaires sur le site : NCE25, NAE35 NAE45 ou SNE11001.

SNE110L0/SNE110L1

Peut surveiller tous les moteurs supplémentaires sur le site.

SNE10500/SNE10501

Peut surveiller jusqu’à deux NCE25 , NAE35 ou SNE10501 supplémentaires sur le site.

Remarque : Si vous essayez d’ajouter un SNE à un site et que le nombre d’appareils de surveillance pour le directeur de site dépasse la limite, le directeur de site n’accepte pas le nouvel appareil. Il enregistre un message d’erreur dans la Visionneuse d'audit du directeur de site chaque fois que vous essayez d’ajouter un nouvel appareil et que cette limite est dépassée.