Commande Réinitialiser appareil - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Language
Français (France)

La commande Réinitialiser appareil de l’interface utilisateur du Portail de gestion du site lance une réinitialisation ordonnée qui enregistre les modifications récentes de la base de données d’archive du SNE et redémarre le système d’exploitation de ce dernier. Lorsque le SNE a besoin d’être réinitialisé, la barre de titre de l’objet dans le panneau d’affichage indique Reset Needed. Il est nécessaire de réinitialiser un SNC pour que de nouveaux paramètres prennent effet lorsque les attributs suivants ont été modifiés :

  • APDU Retries

  • APDU Segment Time-Out

  • APDU Time-Out

  • BACnet IP Port

  • Nom du PC

  • Contact Person

  • Domain Name

  • Max APDU Length

  • Network Address

  • Port Number

  • Read/Write Community

  • SNMP DDA

  • SNMP Management Device

  • Serial Port 1 Cable Config

  • Time Sync Period

Remarque : La modification du Nom du PC du SNE force la réinitialisation de ce dernier.