CCT (Controller Configuration Tool) - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

CCT est un outil logiciel permettant de configurer, de simuler et de mettre en service des régulateurs d’équipement d’un système Metasys, par exemple, des CGM, CVM, FAC, FEC, IOM et VMA. Parmi les options pratiques de CCT, l’option Accès direct NxE permet de télécharger un régulateur d’équipement sur le réseau Metasys à condition que les logiciels SCT 14.0 et CCT 14.0 soient installés sur le même ordinateur. Pour plus d’informations sur le CCT, reportez-vous au document Controller Tool Help (LIT-12011147) .