Bannière d'avertissement - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Il est possible d’activer une bannière d’avertissement sur un SNE directeur de site. Une bannière d'avertissement est une indication qui s'affiche toujours lorsqu'un opérateur se connecte au Portail de gestion du site du moteur. Par défaut, le moteur de réseau est configuré pour n'afficher aucune bannière d'avertissement.

Vous avez le choix parmi trois bannières d’avertissement différentes : celle du Département américain de la Défense (DoD), celle de l'Administration américaine des services (généraux (GSA)) ou celle du Département américain des transports (DOT)/Administration américaine de l'aviation fédérale (FAA). Les informations dans la fenêtre de texte changent en fonction de l’agence gouvernementale américaine où se trouve le système Metasys. L'opérateur doit lire et accepter les conditions indiquées sur la bannière d'avertissement avant de se connecter. La bannière ne peut pas être personnalisée ; son texte ne peut pas être modifié. Pour connaître les étapes d’activation ou de désactivation de la bannière d’avertissement, reportez-vous à la section Activation et désactivation de la bannière d'avertissement.

Figure 1. Bannière d'avertissement du Département américain de la Défense (DoD)