Attribut Allow HTTP - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Un moteur de réseau du système Metasys version 8.1 ou ultérieure dispose d’un attribut Allow Http situé sous l’onglet Réseau du moteur dans l’interface utilisateur du SMP. Cet attribut vérifie que le pare-feu Windows du moteur de réseau bloque le trafic entrant sur le port HTTP (port 80). Par défaut, l’attribut Allow Http est défini sur Vrai pour tous les moteurs de réseau mis à niveau vers la version 8.1 ou une version ultérieure. Définissez cet attribut sur Faux pour bloquer tout le trafic entrant sur le port 80 du moteur de réseau. Cette opération n'interfère pas avec les opérations de l'outil NAE Update Tool.

Figure 1. Attribut Allow Http pour moteur de réseau

L’attribut Allow Http est défini sur chaque moteur de réseau séparément. Un programme horaire ou une autre action de régulation peut modifier la valeur de cet attribut. Vous pouvez configurer un résumé personnalisé de sorte qu’il affiche la valeur de l’attribut Allow Http de tous les moteurs de réseau du site. Vous avez également la possibilité d’utiliser la fonction de modification groupée du SCT pour modifier l’attribut Allow Http sur plusieurs appareils.

Pour un niveau de sécurité maximum, définissez l’attribut Allow Http sur Faux sur chaque moteur de réseau mis à niveau vers la version 8.1 ou une version ultérieure. Toutefois, si le moteur de réseau est un directeur de site et que vous n’avez pas mis à niveau ses moteurs enfants vers la version 8.1 ou une version ultérieure, définissez l’attribut Allow Http sur Vrai. Pour référence, le tableau suivant répertorie les outils, services généraux et fonctions Metasys qui dépendent du port 80. Si le moteur de réseau utilise un ou plusieurs éléments qui requièrent le port 80, définissez l’attribut Allow Http sur Vrai.

Tableau 1. Port 80 - exigences pour les outils, utilitaires et fonctions

Élément

Port 80 requis ?

Remarques

AGA (Advanced Graphics Application)

Oui

Utilise une ancienne version des services d’accès aux données Metasys requérant le protocole http.

Advanced Reporting and Energy Essentials

Oui

Utilise le protocole http pour la communication avec les moteurs.

CCT

Oui

Utilise une ancienne version des services d’accès aux données Metasys requérant le protocole http. Toutefois, le CCT requiert le port 80 uniquement pour les opérations de chargement et de téléchargement.

GGT (Graphic Generation Tool)

Oui

Utilise une ancienne version des services d’accès aux données Metasys requérant le protocole http.

Launcher 1.7

Non

Utilise https pour la communication avec les moteurs mis à niveau vers la version 8.1 ou une version ultérieure, mais doit être défini sur http pour communiquer avec les moteurs antérieurs à la version 8.1.

Metasys Export Utility

Oui

Utilise une ancienne version des services d’accès aux données Metasys requérant le protocole http.

MVE (Metasys for Validated Environments)

Non

Utilise https pour la communication avec les moteurs mis à niveau vers la version 8.1 ou une version ultérieure.

Interface utilisateur Metasys

Non

Utilise https pour la communication avec les moteurs mis à niveau vers la version 8.1 ou une version ultérieure.

NCT (NAE Configuration and Information Tool)

Oui

Requiert le port 80 pour l'envoi de fichiers à un moteur depuis l'ordinateur portable de mise en service.

P2000

Oui

Requiert l’ouverture du port 80 (entrant) sur le pare-feu Windows du serveur Metasys.

Portail Ready Access

Oui

Utilise https entre le serveur du portail Ready Access et le client, et http entre le serveur du portail Ready Access et les moteurs.

Remarque : Le portail Ready Access n’est plus pris en charge à partir de la version 9.0.

SMP

Non

Utilise https pour la communication avec les moteurs mis à niveau vers la version 8.1 ou une version ultérieure.

SCT

Non

Utilise https pour la communication avec les régulateurs de terrain et les moteurs mis à niveau vers la version 8.1 ou une version ultérieure.