Alarmes et événements - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Les messages d’alarme et d’événement générés par les appareils des troncs de terrain et le SNE sont stockés par ces derniers. Vous avez la possibilité de configurer un SNE de sorte qu’il envoie des notifications d’alarme et d’événement à des messageries électroniques et des appareils SNMP via ses DDA.

Les DDA sont des agents qui acheminent et livrent des messages d'alarme et d'événement à des destinations, telles que des adresses électroniques, des serveurs Syslog et des systèmes de gestion SNMP.

Si le site dispose d’un ADS/ADX ou d’un ODS, chaque SNE peut envoyer à celui-ci des informations d’alarme et d’événement afin qu’il centralise les notifications et les stocke à long terme.

Important :

Pour éviter toute perte de notification une fois que le référentiel est saturé, le système Metasys gère les référentiels de SNE en fonction des critères suivants :

  • les événements envoyés à un référentiel d'événements sur ADS ou ODS sont toujours supprimés avant les événements non envoyés.
  • les événements supprimés en premier sont ceux dont l'horodatage est le plus ancien et dont le marqueur Acquittement requis est défini sur Faux.
  • si la priorité de l'événement sur le point d'être créé est supérieure à celle d'au moins un événement dans le référentiel, l'événement dont l'horodatage est le plus ancien et la priorité la plus faible est supprimé.
  • si tous les événements ont la même priorité, celui dont l'horodatage est le plus ancien est supprimé.
  • si la priorité de l'événement sur le point d'être créé est inférieure à celle de tous les autres événements du référentiel, aucun événement n'est supprimé et le nouvel événement est ignoré.

Il peut ne pas y avoir d’envoi d’alarme par courriel si le SNE n’est pas mis en service en respectant scrupuleusement ces critères. Pour éviter de gérer les événements selon ces critères, déplacez les DDA de notification et d'ADS/ADX vers le serveur.

Vous pouvez désigner plusieurs sources d’alarme et d’événement sur un SNE et sur les appareils d’équipement connectés, puis configurer les conditions qui déclenchent ces alarmes et événements. Vous avez également la possibilité de définir plusieurs types et destinations de notification pour chaque alarme et événement.

Le SNE possède aussi plusieurs fonctions de diagnostic interne préconfigurées, qui sont définies en usine pour générer des alarmes. Les fonctions de diagnostic du SNE avec valeurs d’alarme par défaut définies en usine incluent celles répertoriées dans le tableau suivant.

Tableau 1. Valeurs d'alarme par défaut de moteur de réseau

Audit Rate

Events Lost

BACnet Broadcast Receive Rate

Event Rate

Battery Condition (modèles NxE uniquement)

Flash Usage

Board Temperature

Memory Usage

COV Rcv Rate

Samples Lost

CPU Temperature

Sample Rate

CPU Usage

Transfer Buffer Full

Vous pouvez vérifier l'état de ces fonctions de diagnostic dans l'onglet Diagnostics.

Reportez-vous à la section Introduction to Alarm and Event Management de l’aide Metasys SMP Help (LIT-1201793) pour plus d’informations.

Remarque : Après la génération d'une alarme, toute personne accusant réception de cette alarme en efface la notification, qui ne pourra donc être vue par aucun autre utilisateur. Lorsqu'un ADS/ADX ou un ODS se trouve être le directeur de site, vous pouvez le configurer de sorte à émettre des notifications d'alarme et d'événement vers une imprimante réseau.