Introduction - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Ce document décrit les opérations suivantes :

  • mise en service de la série SNE de moteurs de réseau pour une connexion réseau dans le cadre de différentes configurations de réseau ;
  • accès à l’interface utilisateur du Portail de gestion du site du système Metasys sur un SNE ;
  • configuration des paramètres de base d’un SNE en vue de son fonctionnement initial sur le réseau ;
  • activation ou désactivation de la sécurité avancée et du protocole https (Hypertext Transfer Protocol Secure) ;
  • migration d'un NAE vers un SNE ;
  • dépannage d’un SNE ;
  • configuration des DDA d’un SNE pour l’envoi de messages d’alarme et d’événement par courriel via le protocole SNMP ;
  • configuration d'un DDA Syslog pour l'envoi d'événements et d'audits à un serveur Syslog externe.

Le présent document ne décrit pas le montage, le câblage ou l’alimentation d’un SNE. Pour obtenir ces informations, reportez-vous au guide d’installation correspondant. Il n’explique pas non plus la création ou le téléchargement d’une base de données d’archive pour un système Metasys, ni la configuration d’un SNE en vue de la surveillance et de la régulation d’un système de gestion technique des bâtiments (GTB). Pour connaître ces procédures, reportez-vous à l'aide Metasys SCT Help (LIT-12011964) .

Remarque : Dans ce document, le terme SNE désigne tous les modèles SNE1050x, SNE1100x, SNE110Lx et SNE2200x, sauf indication contraire.

Pour plus d’informations sur la mise en service d’un SNE afin d’utiliser des intégrations tierces, reportez-vous au document du moteur de réseau relatif à l’intégration que vous souhaitez ajouter (figurant dans le Tableau 1).