Vérification des communications de réseau Ethernet (ping) - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Vous pouvez utiliser la commande ping pour vérifier qu'un ordinateur d'un réseau Ethernet communique avec d'autres ordinateurs du réseau.

Pour cela, l'ordinateur doit être configuré de sorte à utiliser le protocole TCP/IP et il faut au moins un autre ordinateur connecté au réseau.

Pour vérifier à l'aide de la commande ping que ces ordinateurs communiquent sur le réseau :

  1. Ouvrez la fenêtre d'invite de commande (cmd) de votre ordinateur.
  2. Saisissez la commande ping. Utilisez le format <adresse> ping, où <adresse> correspond à l’adresse IP ou au nom de domaine de l’ordinateur auquel vous envoyez la requête ping. (Par exemple : 198.81.196.2, www.jci.com ou SNE008066050FFC.)

  3. Appuyez sur Entrée.

Si vous recevez une réponse, cela signifie que les ordinateurs communiquent sur le réseau.

Si vous ne recevez pas de réponse, essayez d'envoyer une requête ping à l'adresse de votre propre ordinateur.

  • Si votre ordinateur répond à la requête ping mais que vous n'obtenez pas de réponse lorsque vous envoyez la commande ping à d'autres adresses, le problème se situe au niveau du réseau. Vérifiez le voyant de liaison de la carte réseau.

  • Si vous n'obtenez pas de réponse de votre propre ordinateur, le problème se situe probablement au niveau de sa carte réseau ou des propriétés TCP/IP. Vérifiez la carte réseau de votre ordinateur et les propriétés TCP/IP.