Détermination de l’adresse IP d’un SNE à l’aide du NCT - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Vous pouvez utiliser l’outil NxE Information and Configuration Tool (NCT) pour détecter le SNE. Pour déterminer l’adresse IP d’un SNE et détecter ce dernier à l’aide du NCT, démarrez le NCT, cliquez sur Explorer et recherchez le NxE dans la liste des appareils découverts. Les SNE doivent être connectés au même sous-réseau que l’ordinateur du NCT pour que ce dernier puisse les détecter. Pour plus d’informations, reportez-vous au NxE Information and Configuration Tool Technical Bulletin (LIT-1201990) .